Como a WEG usou a Visão Computacional para otimizar a inspeção de trituração de resíduos em esteira transportadora

A trituração de resíduos é uma atividade essencial para muitas indústrias que precisam garantir um reaproveitamento ou descarte adequado desses materiais. No entanto, essa atividade não é isenta de desafios e riscos, especialmente quando se trata de evitar a entrada de objetos estranhos na esteira transportadora que leva os resíduos até os trituradores. Esses corpos estranhos podem ser resíduos volumosos ou pedregulhos que podem danificar as turbinas e outros componentes dos trituradores, causando paradas na produção e custos com manutenção. Por isso, é fundamental ter um sistema de inspeção de corpos estranhos em esteira transportadora que seja eficiente, rápido e confiável.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação desenvolvida pela WEG foi criar um sistema de inspeção de objetos estranhos em esteira transportadora que utilizasse a Visão Computacional, uma tecnologia que permite que as máquinas reconheçam e interpretem imagens de forma inteligente. A Visão Computacional faz parte da Indústria 4.0, um conceito que engloba a Automação, a Internet das Coisas, a Inteligência Artificial e outras inovações tecnológicas que visam tornar os processos industriais mais eficientes, seguros e sustentáveis.
Solução
A solução consistiu em instalar câmeras de alta resolução na esteira transportadora, que capturam imagens dos resíduos em movimento e enviavam para o software de Visão Computacional MVISIA EDGE embarcado na cpu de visão MV-CVU. Esse software analisa as imagens em tempo real e identifica os objetos estranhos que possam comprometer a trituração. Dessa forma, o sistema de Visão Computacional da WEG se comporta como um controle de qualidade automatizado e preventivo, evitando danos aos equipamentos e paradas na produção.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
Os benefícios da solução de Visão Computacional da WEG foram diversos, tanto para as indústrias que utilizam o sistema, quanto para o meio ambiente. Entre os benefícios, podemos destacar:
- Aumento da eficiência da produção, pois o sistema de inspeção de objetos estranhos em esteira transportadora reduziu o tempo de parada dos trituradores e aumentou a capacidade de trituração dos resíduos;
- Redução dos custos com manutenção, pois o sistema evitou danos às turbinas e outros componentes dos trituradores, que poderiam exigir reparos caros e demorados;
- Garantia da qualidade dos produtos, pois eliminou os resíduos que pudessem afetar a qualidade dos materiais triturados, que são utilizados como matéria-prima para outros processos ou produtos;
- Preservação do meio ambiente, pois o sistema permite o reaproveitamento adequado dos resíduos, evitando o desperdício de recursos e a geração de poluição.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
A solução de Visão Computacional da WEG para inspeção de corpos estranhos em esteira transportadora foi um case de sucesso que demonstrou como a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas reais e trazer benefícios para as indústrias e para o meio ambiente.
A Visão Computacional é uma das áreas mais promissoras da Indústria 4.0, que oferece possibilidades de inovação, automação, eficiência e redução de erros em diversos setores e aplicações.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...