A tecnologia que vê o que o olho humano não vê: o caso da WEG na inspeção de tampas de frascos

O envase de produtos é uma etapa crucial em qualquer indústria, pois envolve a proteção, a conservação e a apresentação dos produtos para o mercado consumidor. No setor farmacêutico, essa etapa é ainda mais importante, pois envolve a saúde e a segurança dos clientes finais. Por isso, é essencial garantir que os produtos sejam embalados de forma adequada e segura, evitando possíveis problemas de vedação, contaminação ou vazamento.
Um dos principais desafios do envase de produtos farmacêuticos é a inspeção de presença de tampa em frascos, que consiste em verificar se os frascos estão devidamente fechados e selados após o preenchimento com o produto. Essa inspeção é fundamental para garantir a qualidade e a integridade dos produtos, bem como para evitar perdas de lotes e unidades, ou acidentes durante o transporte e o armazenamento.
Neste post, vamos apresentar um caso de sucesso de uma empresa farmacêutica que utilizou o Sistema de Visão Computacional da WEG para realizar a inspeção de presença de tampa em frascos de forma rápida, fácil e segura.
Objetivo da aplicação
A empresa farmacêutica em questão produz diversos tipos de medicamentos, como comprimidos, cápsulas, xaropes e soluções injetáveis. Para cada tipo de produto, há um tipo de frasco específico, com diferentes formatos, tamanhos e cores. Além disso, a empresa possui um alto fluxo de produção, que exige uma alta velocidade e capacidade de envase.
Diante desse cenário, a empresa buscava uma solução que pudesse realizar a inspeção de presença de tampa em frascos de forma automática, sem interferir na produtividade e na qualidade do envase. A solução deveria ser capaz de identificar e rejeitar os frascos que estivessem sem tampa, com tampa solta, torta ou danificada, ou com tampa de cor diferente da esperada.
Além disso, a solução deveria ser flexível e adaptável, podendo ser configurada para diferentes tipos de frascos e tampas, sem a necessidade de troca de equipamentos ou ajustes manuais. A solução também deveria ser integrada ao sistema de controle da empresa, permitindo o monitoramento e a rastreabilidade dos dados de inspeção.
Solução
A solução escolhida pela empresa foi o Sistema de Visão Computacional da WEG, uma tecnologia de ponta que utiliza câmeras, cpu e software para capturar, processar e analisar imagens de objetos e ambientes, simulando a visão humana.
O Sistema de Visão Computacional da WEG foi instalado na linha de envase da empresa, logo após a etapa de fechamento dos frascos. O sistema é composto por uma câmera de alta resolução, que capta imagens dos frascos em movimento, uma unidade de visão computacional e um software inteligente, que realiza a análise das imagens e as classifica como aprovadas ou reprovadas, de acordo com as imagens de referência utilizadas para treinamento da aplicação.
O software do sistema é capaz de reconhecer os diferentes tipos de frascos e tampas, bem como as cores esperadas para cada combinação. O software também é capaz de detectar anomalias nos frascos, como ausência de tampa, tampa solta, torta ou danificada. Quando o sistema identifica um frasco defeituoso, ele pode enviar um sinal para um dispositivo de rejeição, a fim de retirar o frasco da linha de produção.
O sistema também armazena os dados das inspeções, permitindo o acompanhamento em tempo real do desempenho e da qualidade do envase. Além disso, o sistema permite a configuração de diferentes parâmetros de inspeção, de acordo com o tipo de frasco e tampa, sem a necessidade de intervenção manual.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
A implantação do Sistema de Visão Computacional da WEG trouxe diversos benefícios para a empresa farmacêutica, tais como:
- Aumento da eficiência e da precisão da inspeção de presença de tampa em frascos, reduzindo os erros e as perdas de produtos;
- Redução dos custos operacionais, com a economia de tempo, mão de obra e recursos;
- Melhoria da qualidade e da segurança dos produtos, garantindo a satisfação e a fidelização dos clientes finais;
- Maior flexibilidade e adaptabilidade do processo de envase, podendo atender a diferentes tipos de frascos e tampas, sem a necessidade de troca de equipamentos ou ajustes manuais;
- Maior integração e rastreabilidade do processo de envase, permitindo o monitoramento e a análise dos dados de inspeção.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
O caso de sucesso da empresa farmacêutica que utilizou o Sistema de Visão Computacional da WEG para realizar a inspeção de presença de tampa em frascos demonstra como a tecnologia pode ser uma aliada da indústria na busca pela excelência e pela inovação.
A Visão Computacional é uma das tecnologias que compõem a Indústria 4.0, um conceito que representa a evolução dos processos industriais, baseado na integração de máquinas inteligentes, automação, digitalização e análise de dados.
A WEG possui uma linha completa de soluções para a Indústria 4.0, que podem ser aplicados em diversas aplicações, como controle de qualidade, identificação, medição, classificação, rastreabilidade, gestão de ativos, gestão de energia, entre outras.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...