O segredo da WEG para garantir a segurança e a confiabilidade dos frascos plásticos com Visão Computacional

Frascos plásticos são amplamente utilizados em diversos segmentos industriais, como o farmacêutico, o cosmético e o alimentício. Eles são fabricados em diferentes formatos, tamanhos e cores, de acordo com as necessidades de cada produto. No entanto, para garantir a qualidade e a segurança, é necessário haver um processo de verificação e controle dimensional de frascos, para garantir que estejam de acordo com as medidas especificadas, como altura, diâmetro, volume, espessura, etc.
O controle dimensional dos frascos plásticos é uma tarefa que exige precisão, rapidez e confiabilidade. Por isso, empresas recorrem à tecnologia de Visão Computacional, que consiste no uso de câmeras, sensores e algoritmos para capturar, processar e analisar imagens. A Visão Computacional permite medir e verificar diversas dimensões dos frascos ao mesmo tempo, de forma automática e sem contato físico, evitando danos e desperdícios.
Neste post, vamos apresentar um case de sucesso de utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para controle dimensional de frascos. Você vai conhecer o objetivo, a solução, os benefícios e a conclusão deste projeto. Acompanhe!
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação era realizar o controle dimensional de frascos plásticos utilizados para acondicionar um produto da indústria farmacêutica. Este controle tinha que ser feito em tempo real, na linha de produção e em alta velocidade. Além disso, os frascos reprovados tinham que ser descartados automaticamente, sem interromper o fluxo de produção.
Solução
A solução proposta pela WEG foi a instalação de um Sistema de Visão Computacional composto por:
- – Uma câmera industrial de alta resolução e velocidade, a MV-SENS, capaz de capturar imagens dos frascos em movimento;
- – Uma unidade de visão computacional, a MV-CVU, que processa as imagens e extrai as medidas das dimensões dos frascos, comparando-as com os valores de referência;
- – Um software de visão computacional, o MVISIA EDGE, que permite ajustar os parâmetros de medição, visualizar os resultados e gerar relatórios.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
A utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para o controle dimensional de frascos plásticos trouxe diversos benefícios para a empresa, tais como:
- Aumento da eficiência e da produtividade, pois o sistema é capaz de medir e verificar várias dimensões simultaneamente, com alta precisão e velocidade, sem necessidade de intervenção humana;
- Redução de erros e de custos, pois o sistema elimina os frascos fora das especificações, evitando retrabalhos, devoluções, reclamações e perdas de matéria-prima;
- Melhoria da qualidade e da confiabilidade, pois o sistema garante que os frascos atendam aos padrões de qualidade exigidos pelos clientes e pelos órgãos reguladores;
- Inovação tecnológica e maior competitividade, pois o sistema utiliza as mais avançadas técnicas de Visão Computacional, integrando-se à Indústria 4.0 e às máquinas inteligentes.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
O Sistema de Visão Computacional da WEG é uma solução completa e eficaz para o controle dimensional de frascos plásticos, que pode ser aplicada em diversos segmentos industriais. Com essa tecnologia, é possível garantir a qualidade e a segurança dos frascos, otimizar o processo produtivo, reduzir os custos e aumentar a competitividade.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...