Blog WEG Digital & Sistemas

A solução da WEG que usa visão computacional para melhorar a qualidade e a segurança do processo de furação de peças automotivas

22 jun 2023

A solução da WEG que usa visão computacional para melhorar a identificação de falhas no processo de furação

 

O processo de furação é uma das operações mais comuns e importantes na fabricação de peças automotivas. A furação consiste em fazer orifícios nas peças, que servem para encaixar outros componentes, fixar parafusos, permitir a passagem de fluidos, etc. A qualidade dos furos é essencial para o funcionamento correto e a segurança dos veículos.

No entanto, o processo de furação pode apresentar falhas, como furos fora do diâmetro, da profundidade ou da posição especificados, furos incompletos, obstruídos, com rebarbas, entre outras. Essas falhas podem comprometer a qualidade das peças, causar retrabalho, desperdício de material, atraso na produção, devolução de lotes, multas, recalls e acidentes.

Neste artigo, vamos apresentar um caso de sucesso de utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para identificação de falhas no processo de furação. Vamos mostrar como essa aplicação trouxe benefícios para a empresa e para o consumidor final.

 

Objetivo da aplicação

O objetivo da aplicação desenvolvida pela WEG foi identificar as falhas no processo de furação das peças, como furos fora do diâmetro, da profundidade ou da posição especificados. Essa análise é fundamental para garantir a qualidade e a conformidade das peças, evitar retrabalho, desperdício de material, atraso na produção, devolução de lotes, multas, recalls e acidentes.

A aplicação é baseada no Sistema de Visão Computacional da WEG, que é composto por uma câmera industrial MV-SENS, um computador de visão MV-CVU e a plataforma de inteligência artificial MVISIA EDGE. O sistema é capaz de identificar e localizar os furos, medir o diâmetro, a profundidade e a posição dos furos, comparar as medidas com os valores de referência, detectar e classificar as falhas, e gerar relatórios de inspeção.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Solução

A solução consistiu em instalar a câmera em um ponto estratégico da linha de produção, de forma a cobrir os aspectos dos furos a serem inspecionados. A câmera captura as imagens dos furos e envia para o software que realiza a análise em tempo real, indicando se a peça está aprovada ou reprovada. Além disso, o sistema armazena as imagens e os resultados das inspeções em um banco de dados, que pode ser acessado remotamente para fins de rastreabilidade, auditoria e melhoria contínua.

 

+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas

 

Benefícios

A utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para identificação de falhas no processo de furação de peças automotivas trouxe diversos benefícios para a empresa e para o consumidor final, tais como:

  • Aumento da produtividade das linhas de produção, pois a inspeção é feita de forma automática e rápida, sem a necessidade de intervenção humana;
  • Melhoria da qualidade das peças, pois o sistema é capaz de detectar e classificar as falhas com mais precisão e confiabilidade do que a inspeção manual, reduzindo erros humanos e garantindo a conformidade dos furos;
  • Redução de custos operacionais, pois o sistema elimina a necessidade de mão de obra especializada para a inspeção, reduz o retrabalho, o desperdício de material e evita multas, devoluções e recalls;
  • Melhoria da segurança dos produtos, pois o sistema garante que os furos estejam de acordo com as especificações técnicas e normas regulatórias, evitando acidentes e danos aos veículos e aos usuários;
  • Aumento da competitividade, pois o sistema agrega valor aos produtos, fortalece a imagem da marca e fideliza os clientes.

+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas

 

Conclusão

O caso de sucesso do Sistema de Visão Computacional da WEG para identificação de falhas no processo de furação de peças automotivas demonstra como a tecnologia pode ser uma aliada para a indústria 4.0, trazendo soluções de automação, controle de qualidade, eficiência e inovação tecnológica. Com o uso de máquinas inteligentes, é possível produzir mais, melhor e com menos recursos, atendendo às demandas e expectativas do mercado e dos consumidores.

Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Leia também

Colaboradora inspeciona pack de baterias com o Sistema de Visão Computacional WEG
Estudos de Caso Visão Computacional
27 ago 2026

Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo

Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...

Estudos de Caso Visão Computacional
18 ago 2026

Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo

Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...

no-thumbnail
Estudos de Caso Transformação Digital Gestão
11 ago 2026

Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%

A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo