Como o Sistema de Visão Computacional da WEG aumentou a qualidade e a eficiência da inspeção de peças automotivas

A indústria automotiva é um dos setores mais importantes e competitivos da economia brasileira. Para manter esse nível de desempenho, as empresas do setor precisam investir constantemente em inovação tecnológica, especialmente na área de controle de qualidade.
Uma das etapas mais críticas da produção de veículos é a inspeção de montagem final de peças automotivas, que garante a segurança e a conformidade do produto final. No entanto, a inspeção manual de cada peça é inviável, pois demanda muito tempo, custo e mão de obra, além de estar sujeita a erros humanos, que podem comprometer a qualidade e a reputação da empresa. Por isso, a indústria 4.0 tem sido uma aliada para otimizar os processos e padronizar a qualidade das inspeções. Uma das tecnologias mais utilizadas nesse contexto é a visão computacional.
Neste artigo, vamos apresentar um caso de sucesso de utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para inspeção de montagem final de peças automotivas. Vamos mostrar como essa aplicação trouxe benefícios para a empresa e para o consumidor final.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação desenvolvida foi verificar a presença e a fixação correta dos componentes na montagem final de peças automotivas. Essa análise é fundamental para evitar devoluções, multas, recalls e acidentes causados por falhas nestes componentes.
A aplicação foi baseada no Sistema de Visão Computacional da WEG, que é composto pela câmera industrial MV-SENS, pela unidade de visão computacional MV-CVU e pelo software de visão MVISIA EDGE. O sistema é capaz de identificar e localizar os componentes, comparar as imagens capturadas com as imagens de referência, detectar defeitos, ausências ou posicionamentos incorretos, e gerar relatórios de inspeção.
Solução
A solução implementada pela WEG consistiu em instalar estrategicamente a câmera na linha de produção, de forma a cobrir os aspectos dos componentes a serem inspecionados. A câmera captura as imagens dos componentes e envia para o software que realiza a análise em tempo real, indicando se a peça está aprovada ou reprovada.
O sistema também armazena as imagens e os resultados das inspeções em um banco de dados, que pode ser acessado remotamente para fins de rastreabilidade, auditoria e melhoria contínua.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Benefícios
A utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG para inspeção de montagem final de peças automotivas trouxe diversos benefícios para a empresa e para o consumidor final, tais como:
- Aumento da velocidade das linhas de produção, pois a inspeção é feita de forma automática e rápida, sem a necessidade de intervenção humana;
- Manutenção dos níveis de qualidade elevados, pois o sistema é capaz de detectar defeitos com mais precisão e confiabilidade do que a inspeção manual, reduzindo erros humanos e garantindo a conformidade dos componentes;
- Redução de custos operacionais, pois o sistema elimina a necessidade de mão de obra especializada para a inspeção, reduz o desperdício de material e evita multas, devoluções e recalls;
- Melhoria da segurança dos produtos, pois o sistema garante que os componentes estejam de acordo com as especificações técnicas e normas regulatórias, evitando acidentes e danos aos veículos e aos usuários;
- Aumento da competitividade da empresa, pois o sistema agrega valor aos produtos, fortalece a imagem da marca e fideliza os clientes.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
Conclusão
O caso de sucesso do Sistema de Visão Computacional da WEG para inspeção de montagem final de peças automotivas demonstra como a tecnologia pode ser uma aliada para a indústria 4.0, trazendo soluções de automação, controle de qualidade, eficiência e inovação tecnológica. Com o uso de máquinas inteligentes, é possível produzir mais, melhor e com menos recursos, atendendo às demandas e expectativas do mercado e dos consumidores.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...