Visão Computacional: a solução da WEG para detectar fissuras e defeitos em cabos e fios elétricos e de comunicação

Os cabos são componentes essenciais para diversas aplicações industriais, comerciais e residenciais. Eles precisam ter alta resistência, durabilidade e segurança, pois conduzem energia elétrica, dados ou sinais. Por isso, é fundamental que eles não apresentem fissuras, deformidades ou defeitos na sua estrutura, que podem comprometer o seu desempenho e causar problemas graves.
No entanto, a identificação de fissuras e defeitos em cabos e fios elétricos e de comunicação não é uma tarefa fácil. Ela requer uma inspeção minuciosa, que muitas vezes depende da habilidade humana e pode ser sujeita a erros. Além disso, a inspeção manual é demorada, custosa e pode atrasar a produção e a entrega dos cabos.
Para resolver esse desafio, a WEG, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo, decidiu investir em uma solução inovadora: um Sistema de Visão Computacional que usa a inteligência artificial para automatizar e otimizar o controle de qualidade dos cabos. Neste post, vamos mostrar como essa solução funciona, quais são os seus benefícios e como ela contribui para a Indústria 4.0.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação do Sistema de Visão Computacional da WEG é garantir que não haja fissuras, deformidades ou defeitos em cabos de diferentes tipos, tamanhos e cores. Esses problemas podem ocorrer durante o processo de fabricação, por causa de falhas nos equipamentos, nas matérias-primas ou nas condições ambientais.
A identificação de fissuras e defeitos em cabos e fios é crucial para evitar que eles cheguem ao consumidor final com problemas, o que pode gerar reclamações, devoluções, retrabalhos e prejuízos para a reputação da empresa. Além disso, a identificação precoce desses problemas permite que eles sejam corrigidos ou descartados antes de serem embalados, o que reduz o desperdício de material e de tempo.
+ Leia também: O que são sensores industriais e por que eles são importantes para a automação industrial?

Solução
A solução escolhida foi o Sistema de Visão Computacional da WEG, que é um conjunto de equipamentos e softwares que permitem capturar, processar e analisar imagens de objetos ou cenas, utilizando técnicas de Inteligência Artificial e Machine Learning.
O Sistema de Visão Computacional da WEG é composto por:
- Câmera MV-SENS: é o dispositivo responsável pela captura das imagens. As câmeras utilizadas pela WEG são de alta resolução, garantindo a qualidade das imagens mesmo em ambientes com pouca luz;
- Computador de Visão MV-CVU: é o equipamento que executa o software e armazena os dados coletados. A MV-CVU é um dispositivo compacto, robusto e de alto desempenho;
- Software NO-CODE ClassifierEdge: é o software embarcado que recebe as imagens da câmera, e analisa se está tudo em conformidade com os padrões esperados. É uma plataforma de Visão Computacional desenvolvida pela WEG que permite a configuração, a execução e o monitoramento das aplicações de forma simples e em poucos cliques;
- Acessórios: Para garantir a qualidade das inspeções, outros acessórios são utilizados como iluminadores, cabos, módulos I/O e lentes industriais.
O Sistema de Visão Computacional da WEG foi instalado na linha de produção dos cabos, logo após a extrusão, que é a etapa em que a camada plástica externa é formada. O sistema captura imagens dos cabos em alta velocidade e resolução e as envia para o software ClassifierEdge, que aplica algoritmos de Inteligência Artificial para detectar e localizar defeitos como rachaduras, bolhas, arranhões, manchas e variações de espessura ou de cor.
O Software de Inteligência Artificial NO-CODE ClassifierEdge possui uma interface amigável, que permite que o usuário configure os parâmetros de inspeção rapidamente e em poucos cliques.
Benefícios
O Sistema de Visão Computacional da WEG para identificação de fissuras e defeitos em cabos e fios elétricos e de comunicação trouxe diversos benefícios para a empresa, como:
- Aumento da eficiência e da produtividade: o sistema é capaz de inspecionar os cabos de forma rápida, precisa e contínua, sem interromper o fluxo de produção. Isso reduz a necessidade de inspeção manual, que é mais lenta, custosa e propensa a erros. Desta forma, a empresa pode produzir mais cabos em menos tempo, com menos recursos e com mais qualidade;
- Redução de erros e de desperdícios: o sistema é capaz de identificar defeitos nos cabos com mais precisão e confiabilidade do que o olho humano. Isso permite que os cabos defeituosos sejam corrigidos ou descartados antes de serem embalados, o que evita que cheguem ao mercado com problemas. Desta forma, a empresa reduz os custos com retrabalhos, devoluções e perdas de material;
- Melhoria da satisfação dos clientes: o sistema garante que os cabos entregues aos clientes tenham a qualidade esperada, sem fissuras, deformidades ou defeitos que possam afetar o seu funcionamento ou a sua segurança. Com isso, a empresa aumenta a confiança e a fidelidade dos seus clientes, e se diferencia dos seus concorrentes no mercado;
- Inovação tecnológica: o Sistema de Visão Computacional da WEG é uma solução de ponta que usa a inteligência artificial para automatizar e otimizar o controle de qualidade dos cabos. O sistema faz parte das ações de inovação tecnológica, que é a tendência de integração entre as tecnologias digitais e os processos industriais, visando a criação de fábricas inteligentes, conectadas e sustentáveis.
+ Leia também: Utilizando o Sistema de Visão da WEG para garantir a eficiência na diferenciação de peças
Conclusão
Neste artigo, mostramos como a WEG usou o Sistema de Visão Computacional para melhorar o controle de qualidade dos cabos e fios elétricos e de comunicação, e quais são os benefícios dessa solução. Buscamos constantemente a inovação e a excelência nos produtos e serviços, e investimos em soluções de inteligência artificial para aumentar a competitividade e a eficiência. O Sistema de Visão Computacional é um exemplo de como a WEG usa a tecnologia para resolver os desafios da sua indústria.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Case Indab: como simplificar a gestão do OEE com múltiplos produtos na mesma linha
Resumo: a Indab, indústria paulista de autopeças, produz peças gêmeas em uma única batida de prensa e usa robôs de solda que trabalham várias ordens ao...
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...