Como a WEG aumentou a qualidade e a rastreabilidade de produtos utilizando Visão Computacional para leitura de QR Code

A visão computacional é uma tecnologia que permite que as máquinas vejam, interpretem e processem imagens de forma inteligente. Essa tecnologia tem diversas aplicações na indústria 4.0, como a leitura de códigos 1D e 2D, que são usados para armazenar informações sobre os produtos, rótulos e processos.
Neste post, vamos apresentar um case de sucesso de como a WEG utilizou o sistema de visão computacional para agilizar a leitura de QR Code em linhas industriais. Vamos ver qual foi o objetivo da aplicação, como foi a solução implementada e quais foram os benefícios obtidos.
Objetivo da aplicação
O objetivo da aplicação era automatizar a leitura de QR Code em linhas industriais, para garantir o controle de qualidade e a rastreabilidade dos produtos. Os QR Code continham informações como o número de série, o lote, a data de fabricação e o destino dos produtos.
A leitura manual desses códigos era demorada, trabalhosa e sujeita a erros. Além disso, a leitura manual não permitia o armazenamento e o gerenciamento dos dados de forma eficiente.
Solução
A solução é a utilização do Sistema de Visão Computacional da WEG, composto por um sensor responsável pela captura das imagens dos QR Codes e uma Unidade de Visão Computacional que tem embarcado o software de visão computacional MVISIA EDGE que processa e interpreta as imagens pelo sensor. O software também verifica se os códigos estão legíveis, se estão de acordo com os padrões e se correspondem aos produtos.
O sistema de visão computacional da WEG foi instalado em pontos estratégicos das linhas industriais, onde os produtos passavam por uma esteira transportadora. O sensor é capaz de ler os QR Code em alta velocidade, mesmo em condições de baixa iluminação ou de variação de ângulo.
+ Leia também: Como a Visão Computacional da WEG ajudou na detecção de falhas de selamento em bisnagas plásticas
+ Leia também: O que são sensores industriais e por que eles são importantes para a automação industrial?
Benefícios
A utilização do sistema de visão computacional da WEG para leitura de QR Code em linhas industriais trouxe vários benefícios para a empresa, como:
- Aumento da eficiência e da produtividade: a leitura dos códigos passou a ser feita de forma rápida, precisa e automática, sem a dependência de intervenção humana;
- Redução de erros: o sistema eliminou as falhas de leitura manual, como a troca, a omissão ou a duplicação de informações;
- Melhoria do controle de qualidade: o sistema permitiu a verificação da conformidade dos produtos e a identificação de possíveis defeitos ou desvios;
- Aperfeiçoamento da rastreabilidade: o sistema possibilitou o acompanhamento dos produtos desde a sua fabricação até a sua entrega, bem como a geração de relatórios e indicadores de desempenho.
Conclusão
O sistema de visão computacional da WEG para leitura de QR Code em linhas industriais é um exemplo de como a inovação tecnológica pode trazer vantagens competitivas para a indústria. A visão computacional é uma ferramenta poderosa para a automação, a otimização e a inteligência dos processos industriais, que contribui para a melhoria da qualidade, da eficiência e da rentabilidade dos negócios.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.
Leia também
Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo
Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...
Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo
Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...
Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%
A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...