Blog WEG Digital & Sistemas

Utilizando o Sistema de Visão Computacional da WEG para verificação inteligente de pinos em processo de rebitagem

6 out 2023

Utilizando o Sistema de Visão Computacional da WEG para verificação inteligente de pinos em processo de rebitagem

 

Um dos processos mais importantes no setor de usinagem é o de rebitagem, que consiste em unir peças metálicas por meio de pinos ou rebites.
Neste post, vamos mostrar como um cliente da WEG conseguiu melhorar o seu processo de rebitagem com a ajuda do nosso Sistema de Visão Computacional e da plataforma MVISIA EDGE, que são soluções baseadas em tecnologias de automação e indústria 4.0, como a inteligência artificial. Você vai conhecer o objetivo da aplicação, a solução desenvolvida, os benefícios obtidos.
Acompanhe a seguir!

 

Objetivo da aplicação

Rebitagem é um processo de união de peças metálicas por meio de pinos ou rebites, que são fixados por pressão ou calor. Esse processo é muito utilizado na usinagem, indústrias de eletroeletrônicos e automotivas.
Um dos desafios neste processo é garantir que todas as peças tenham os rebites necessários e que eles estejam bem alinhados. Caso contrário, as peças podem apresentar defeitos ou falhas, comprometendo a qualidade do produto final e gerando perdas de produção e reclamações dos clientes.
Um de nossos clientes enfrentava esse problema frequentemente em sua linha de produção, pois não tinha um sistema de monitoramento eficaz para verificar a presença e o posicionamento dos rebites nas chapas. Por isso, ele procurou a WEG para encontrar uma solução que pudesse solucionar o seu problema.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Solução

A equipe de especialistas da WEG desenvolveu uma solução baseada no Sistema de Visão Computacional e na plataforma MVISIA EDGE. Essa solução consiste em um conjunto de sensores e cpu de visão que capturam imagens das peças em alta resolução e as enviam para a plataforma MVISIA EDGE, que utiliza algoritmos de inteligência artificial e redes neurais convolucionais para analisar as imagens e identificar a presença e a ausência de rebites, bem como o seu alinhamento.
A plataforma MVISIA EDGE também gera relatórios em tempo real sobre o status das peças, indicando quais estão aprovadas ou reprovadas, e envia alertas para os operadores em caso de anomalias. Além disso, a plataforma MVISIA EDGE permite o armazenamento e o gerenciamento dos dados coletados, facilitando a rastreabilidade e a melhoria contínua do processo.

+ Leia também: O que são sensores industriais e por que eles são importantes para a automação industrial?

+ Leia também: Inspeção inteligente furos com Sistema de Visão: Como a WEG melhorou a qualidade de peças usinadas

 

Benefícios

Com esta, o cliente conseguiu obter vários benefícios, tais como:

  • Controle de qualidade: a solução permitiu que o cliente verificasse de forma rápida e precisa a qualidade das peças, evitando que elas saíssem da fábrica com defeitos ou falhas;
  • Eficiência: a solução aumentou a eficiência do processo de rebitagem, reduzindo o tempo e o custo de inspeção, bem como o desperdício de material e energia;
  • Redução de erros: a solução diminuiu a ocorrência de erros humanos, que podem ser causados por fadiga, distração ou falta de treinamento dos operadores;
  • Inovação tecnológica: a solução incorporou a visão computacional e a inteligência artificial ao processo de rebitagem, tornando-o mais moderno e competitivo.

Conclusão

O Sistema de Visão Computacional da WEG com a poderosa plataforma MVISIA EDGE é um exemplo de como a automação e a indústria 4.0 podem trazer benefícios para os processos industriais, especialmente aqueles que envolvem a inspeção de peças. Com essa tecnologia, é possível criar máquinas inteligentes que podem reconhecer, analisar e corrigir problemas, garantindo a qualidade e a eficiência dos produtos.
Se você quer saber mais sobre o Sistema de Visão Computacional WEG e como ele pode ajudar a melhorar a qualidade e a produtividade do seu negócio, entre em contato com a nossa equipe de especialistas.

      FALE COM UM ESPECIALISTA      

 

Leia também

Colaboradora inspeciona pack de baterias com o Sistema de Visão Computacional WEG
Estudos de Caso Visão Computacional
27 ago 2026

Como a WEG automatizou a inspeção do pack de baterias que abastece os ônibus elétricos de São Paulo

Até 30 packs inspecionados por dia. Redução de 70% no tempo de ciclo de inspeção e zero falhas nos pontos monitorados pela IA. Cada ônibus elétrico...

Estudos de Caso Visão Computacional
18 ago 2026

Visão computacional na descarga de cana: o caso do guincho hilo

Como o Sistema de Visão Computacional WEG passou a confirmar o desengate do guincho hilo em uma usina sucroalcooleira e acabou com as paradas de moagem. ...

no-thumbnail
Estudos de Caso Transformação Digital Gestão
11 ago 2026

Como a integração do PC-Factory MES e APS acelerou a produção da Nitro em 60%

A Nitro, uma das pioneiras da indústria química no Brasil, integrou o PC-Factory MES da WEG ao APS para resolver um gargalo que trava o PCP...

Inscreva-se em nossa newsletter

    Acompanhe nosso conteúdo exclusivo

    Uso de Cookies

    Este site usa cookies para melhorar a sua experiência online. As informações detalhadas sobre o uso de cookies deste site estão disponíveis em nossos Termos e condições de uso.

    Mais informações aqui Sim, eu concordo