Entenda a diferença entre tomadas de 10A e 20A
O novo padrão de tomadas do país, em vigor desde 2011, foi criado para oferecer mais segurança no uso de equipamentos elétricos em ambientes residenciais, comerciais e industriais.
Com casas e apartamentos cada vez menores, é preciso aproveitar cada metro quadrado disponível e transformá-lo em um espaço funcional.
26 de abril de 2019
Com casas e apartamentos cada vez menores, é preciso aproveitar cada metro quadrado disponível e transformá-lo em um espaço funcional, com novas utilidades, como é o caso do vão da escada.
Embora necessárias, elas ainda são vistas como elementos que atrapalham e consomem um volume muito grande de espaço. Se você quer dar uma nova utilidade para esse local, confira abaixo nossa seleção de sugestões e coloque a criatividade para jogo!
Essa é a forma mais clássica de aproveitar esse espaço, principalmente quando a escada é de alvenaria. Como eles nunca são demais, aproveite o vão para instalar armários ou gaveteiros com vários compartimentos. Você pode utilizá-lo para guardar roupas de cama e banho, calçados, utensílios de limpeza e eletrodomésticos.
Se a escada estiver em um ambiente de convívio social, como a sala de estar, transforme o vão em um pequeno bar, perfeito para abrigar as garrafas de bebidas e uma bancada para fazer e servir drinks. Os apreciadores de vinho podem aproveitar o vão para instalar uma adega.
Uma bela estante embaixo da escada é perfeita para a exposição de itens decorativos. Assim como o bar e a adega, essa opção é mais indicada quando a escada for construída em uma área social da residência.
Saiba mais: Como esconder itens indesejados na decoração
Esse é um ótimo uso para o vão da escada, mas só é possível se o sofá puder ficar em frente. Caso a circulação de pessoas seja muito grande no ambiente, a ideia não vai funcionar bem, devido ao incômodo do vai e vem dos moradores.
O vão da escada pode servir muito bem para abrigar uma bancada de estudos ou um espaço para o trabalho super charmoso e bem prático.
Saiba mais: 10 dicas para montar um quarto de estudos
Outra sugestão é a instalação de um aparador ou buffet, que podem servir para armazenar as louças reservadas para ocasiões especiais e servir de apoio para os pratos durante eventos sociais.
Criar um espaço para os livros é uma excelente ideia para os amantes da leitura. Instalando algumas prateleiras, dá para criar uma biblioteca encantadora e convidativa.
Sabe aquele cantinho para as crianças liberarem a criatividade e brincarem muito? Ele pode ser alocado embaixo da escada, com uma mesa para a realização de tarefas e pintura e cestos para manter os brinquedos no lugar. Diversão garantida – mas organizada!
Sim, é possível e fica lindo! Para criar um jardim de inverno no vão da escada, é importante avaliar com cuidado as espécies de plantas mais adequadas para ambientes internos e se será preciso impermeabilizar o local, evitando problemas com infiltrações.
Saiba mais: Como cultivar hortas em vasos
Espaço para descanso
Para quem deseja apenas um espaço mais reservado para descansar ou ler, a parte debaixo da escada pode ser o lugar ideal. Basta incluir uma poltrona ou sofá bem confortável.
A forma como o vão pode ser aproveitado vai depender do formato, ângulo e tamanho que a escada tem. As escadas de alvenaria e menos angulosas, por exemplo, oferecem mais possibilidades para um melhor aproveitamento do local.
Para mais dicas de decoração, acesse nosso artigo sobre o que vai ser tendência no universo do design de interiores em 2019.