Dicas e inspirações para criar um cantinho de estudos para as crianças em casa
Compartilhe nas redes sociais:
Ter em casa um cantinho de estudos para as crianças é uma ótima ideia para incentivar a leitura, a imaginação e o gosto pelas atividades escolares. Além disso, quando os pequenos têm um ambiente próprio, isso estimula o senso de responsabilidade, foco e autonomia.
Você pode montar um quarto de estudo ou, para quem tem pouco espaço disponível, simplesmente dar uns toques criativos no local. Assim, é possível utilizar um cômodo para criar um cantinho de estudos para as crianças.
Lembre-se: o importante é que esse lugar seja funcional, fácil de organizar e que tenha as condições adequadas para o conhecimento.
Quer mais dicas e inspirações para criar um cantinho de estudos para as crianças em casa? Então, continue a leitura!
5 dicas de como criar um cantinho de estudos para as crianças
1. Escolha um local adequado
Como dissemos, você não precisa de um cômodo inteiro. Basta escolher um espaço que seja adequado às atividades de estudo. Você pode usar o próprio quarto da criança ou outro local que não tenha distrações, como televisão e som.
Além disso, não é bom que o lugar esteja perto de áreas de convivência com grande circulação de pessoas. Afinal, é recomendado que você crie um ambiente tranquilo para estimular a concentração.
2. Garanta boas condições para o aprendizado
Lembre-se também de que o cantinho de estudos para as crianças deve ser arejado e ter uma boa iluminação. Um espaço com pouca ventilação, por exemplo, pode causar cansaço e acabar desmotivando os pequenos.
Quanto à luminosidade, prefira, se possível, a luz natural. Caso não tenha, invista em luminárias com luz branca e fria. Além de estimular a concentração, a iluminação adequada é importante para não prejudicar a visão das crianças.
3. Crie um espaço funcional
Para que as crianças tenham prazer na hora do estudo, é preciso ter cuidado na escolha dos móveis. A dica é pensar sempre na funcionalidade do ambiente. Aposte em uma mesa do tamanho adequado e em uma cadeira com encosto e regulagem para que os pés fiquem apoiados no chão.
Isso vai garantir mais conforto, além de contribuir para que os pequenos mantenham a postura correta. Você também pode usar prateleiras, caixas organizadoras, gaveteiros, nichos e estantes para que os objetos fiquem bem organizados.
Mas não se esqueça de que as crianças devem ter fácil acesso aos objetos. Portanto, evite deixar livros e outros materiais em lugares muito altos. Além do risco de causar acidentes, isso desestimula o pequeno a alcançá-los.
4. Aproveite as cores na decoração
As cores têm papel fundamental em um cantinho de estudos para as crianças. Isso porque, se usadas de forma adequada, elas estimulam a concentração, o raciocínio e a criatividade.
De acordo com a psicologia das cores, é bom evitar tonalidades muito quentes, como vermelho e laranja, pois elas aceleram a mente, provocando ansiedade. Já o azul em excesso pode causar sonolência; diferentemente do amarelo, que é bom para atividades mentais.
Você também pode apostar em muitas cores, criando um cantinho bem colorido. Isso dá um efeito lúdico ao ambiente, ajudando no aprendizado de um jeito leve e prazeroso. O ideal é criar um espaço que seja o mais atrativo possível para os pequenos.
5. Deixe o espaço com a cara da criança
O cantinho de estudos para as crianças precisa ser agradável e chamativo. Por isso, nada melhor do que um espaço com a cara delas. Aqui, você pode inserir adesivos ou elementos do universo dos pequenos, como um personagem de um filme ou livro que eles gostem, por exemplo.
Outra ideia inspiradora é usar uma tinta lousa na parede. Além de combinar com o cantinho de estudos para as crianças, isso estimula a criatividade para fazer desenhos e textos.
Mais uma opção é usar as placas perfuradas na parede. Assim, a criança pode ordenar seus livros, cadernos, bilhetes e papéis. Além de ajudar na organização, isso gera um estilo autêntico, refletindo os gostos e a personalidade dos menores.
_
Gostou dessas dicas e inspirações para criar um cantinho de estudos para as crianças? Acompanhe o nosso Pinterest e veja mais ideias para inovar o seu ambiente!