• Calculez vos économies d’énergie
  1. Page d'accueil
  2. Efficacité Énergétique - Solutions - Extrudeuse

Extrudeuse

Coûts faibles et rendement élevé

Les extrudeuses sont des machines qui, en fonction de la matrice utilisée, produisent des pièces aux formes spécifiques en plastique de la famille des polymères. La matière est déplacée au moyen d'un fil entraîné par un moteur électrique couplé à un réducteur, la vitesse de formation du plastique étant très faible, il faut un couple élevé.   

Le parc des machines en fonctionnement est relativement ancien et constitué le plus souvent de moteurs à courant continu qui, par le passé, était une solution efficace pour contrôler avec précision la vitesse du moteur.

La solution WEG, pour économiser l'énergie électrique, consiste à remplacer les moteurs à courant continu par des moteurs à aimants permanents à haut rendement. Un W22 Magnet piloté par un variateur de vitesse CFW11. Outre les économies d'énergie, cet ensemble permet de réduire, par élimination de procédures récurrentes, les coûts de maintenance  comme le remplacement des balais et des filtres à air qui ne sont plus nécessaires.

Avantages

  • Economies d'énergie pouvant atteindre 30 %.
  • Installation aisée avec un impact faible sur l'outil de production et l'extrudeuse.
  • Faibles coûts de maintenance.
  • Amélioration du rendu fini du produit.
  • Adaptation sur d'autres systèmes motorisés à courant continu.

Know our Solutions

Read File

Découvrez les nouveautés WEG en matière d'efficacité énergétique

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

WEG supplies hydrogenerators for operation in a new hydroelectric power plant in Türkiye

Equipment produced at the Hosur factory will be applied in Francis turbines and will operate synchronized to the grid to reinforce renewable generation

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

The project reinforces the importance of innovation and the development of efficient solutions that will contribute to clean energy generation in Colombia.

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

WEG and Irmãos Cioccari drive energy efficiency and sustainability in limestone production

Continuous investment in W22 Super Premium IR4 motors drives reduced energy consumption, increased reliability, and greater durability under severe operating conditions.

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

Energy efficiency in the shrimp farming sector expands with WEGmotion Drives

The electrification of water pumps in shrimp farms enables energy savings and reduced maintenance, strengthening WEG’s presence in the Ecuadorian market.

WEG advances in Energy Efficiency Program with modernization of the Stamping Plant in Jaraguá do Sul.

WEG advances in Energy Efficiency Program with modernization of the Stamping Plant in Jaraguá do Sul.

From modernization to performance: how WEG reduced energy consumption by 30%.

WEG equips the “Saúde Conectada Sesi” vessel, delivered during COP30

WEG equips the “Saúde Conectada Sesi” vessel, delivered during COP30

Project combines technology and sustainability to serve industrial workers and riverside communities in the Amazon

Steel company relies on WEG solution for efficient and sustainable transformer revitalization

Steel company relies on WEG solution for efficient and sustainable transformer revitalization

The equipment is responsible for converting grid energy into direct current used in the furnaces, enabling the transformation of raw materials for the steel industry.

WEG showcases electric mobility innovations at the São Paulo International Motor Show 2025

WEG showcases electric mobility innovations at the São Paulo International Motor Show 2025

Event takes place from November 22 to 30 at the Anhembi District, São Paulo

WEG Expands its Presence at COP30 with Activations in Partnership with the “Voice of the Oceans” Initiative

WEG Expands its Presence at COP30 with Activations in Partnership with the “Voice of the Oceans” Initiative

Company reinforces its commitment to energy transition and ocean preservation through unprecedented actions during the climate event in Belém, Brazil

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

The photovoltaic plant will have an installed capacity of 161 MWp (megawatt-peak)

WEG boosts electromobility with new electric charging stations in Peru

WEG boosts electromobility with new electric charging stations in Peru

WEG’s branch in Peru is promoting electromobility with new electric charging stations for Volvo Cars, a brand represented by Grupo Gildemeister in the country.

WEG provides a complete package of electrical solutions for the water sector in the Middle East

WEG provides a complete package of electrical solutions for the water sector in the Middle East

W60 Motors, frequency inverters, and transformers will be used in a large-scale pumping system in Ras Al-Khair

WEG launches global positioning on energy transition

WEG launches global positioning on energy transition

Positioning reinforces WEG’s global commitment to energy transition and sustainability

Ueyama Farm reduces electricity consumption and ensures greater comfort for animals with WEG’s W30 Smart EC motors

Ueyama Farm reduces electricity consumption and ensures greater comfort for animals with WEG’s W30 Smart EC motors

With savings of over 48%, the solution combines energy efficiency and environmental responsibility in the poultry house

WEG AUSTRALIA PTY LTD
  • 14 Lakeview Drive, Scoresby 3179 - Victoria / Australie
  • Téléphone: + 61 3 9765 4600
  • Courriel: info-au@weg.net