• Cybersecurity
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
  • Домашняя страница
  • Измельчение и обработка
  • Транспортировка материалов
  • Водоснабжение
  • Энергоснабжение
  • Рельсовый самосвал
  • Покрытия
  • Обслуживание
  1. Home
  2. Горная промышленность - Энергоснабжение

Горная промышленность - Энергоснабжение

Высокий уровень технологий в области энергоснабжения, высококачественное сырье и возможность пользовательской настройки обеспечивают для компании WEG конкурентное преимущество в плане поставок трансформаторов и подстанций для горнодобывающей промышленности, гарантируя надежность и, таким образом, сокращая необходимость в остановках с целью техобслуживания.

Get to know our solutions

Oil Type Distribution Transformer
Oil Type Power Transformer
Conventional Substations
Oil type Reactors and Transformers

Электрощитовые для горной промышленности

Электрощитовые контейнерного типа компании WEG спроектированы и изготовлены на основе модульной концепции, которая обеспечивает многофункциональность для удовлетворения потребностей широкого спектра применений.

Собранная на одной платформе электрощитовая объединяет электрические системы и системы управления горно-обогатительных комбинатов, устраняя потребность в дорогостоящих постоянных сооружениях. Эти конструкции проектируются в соответствии с требованиями заказчика, удовлетворяя важнейшие потребности карьерных работ, такие как: виброустойчивость, ветрозащита и огнестойкость, и даже превышая установленные требования.

 

Распределительные подстанции

    • Они заменяют традиционные бетонные помещения, экономя место и время при монтаже или в период строительных работ.
    • Двойная стена с толстой плитой (1,5–2 мм), которая обеспечивает повышенную жесткость и возможность подъема за основание.
    • Высококачественная тепловая изоляция, обеспечивающая эффективность системы кондиционирования воздуха.
    • Их можно установить непосредственно на механизмы для погрузки и разгрузки материала (штабелеукладчики, штабелеразгрузчики, лопастно-колесные экскаваторы)..

 

Передвижные электрощитовые контейнерного типа

    • Передвижные электрощитовые контейнерного типа на колесах, оснащенные трансформаторами (масляного или сухого типа).
    • Специально предназначены для шахт, имеют особое покрытие для влажной окружающей среды и высокой концентрации загрязнений и пыли.
    • Для пуска вентиляторов, насосов, дробильных установок и конвейеров, а также управления ими можно установить инверторы и устройства плавного пуска.
    • Повышенная степень защиты для всех панелей.

 

Полупередвижные электрощитовые контейнерного типа

    • Полупередвижные электрощитовые позволяют обойтись без кранов для подъема, погрузки и транспортировки, так как их можно поднять при помощи механических, гидравлических или пневматических опорных приспособлений.
    • Устанавливаются прямо на грунте; фундамент не требуется.
    • Встроенный трансформатор сухого типа или с масляным охлаждением.
    • Специальное покрытие WEG, обеспечивающее устойчивость к самым жестким условиям работы.
    • Электрические помещения можно оснастить системами пожаротушения, контролем доступа, системой охранного видеонаблюдения и источником бесперебойного питания.

Узнать больше о наших решениях

Read File
Read File
Read File

Узнать больше новостей WEG о горной промышленности.

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG to bring heavy-duty geared motor portfolio to SIM 2026

WEG’s first SIM appearance will highlight geared motors, motors and drives for demanding quarrying and mining applications

WEG signs agreement to supply electric motors for the largest lithium project in the United States

WEG signs agreement to supply electric motors for the largest lithium project in the United States

Company advances in the critical minerals value chain and supports key U.S. energy security projects

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

WEG Transformers Expand Power Supply Capacity in Recife, Brazil

The project was part of the transmission network reinforcement plan authorized by ANEEL and included the complete modernization of the substation infrastructure

WEG Supplies Complete Electrical and Automation Package for Desalination Plant in Mexico

WEG Supplies Complete Electrical and Automation Package for Desalination Plant in Mexico

Los Cabos Project Reinforces WEG’s Capability to Deliver Integrated Solutions for Critical Water Infrastructure

WEG carries out transformer revitalization project to increase the stability and efficiency of the power distribution network

WEG carries out transformer revitalization project to increase the stability and efficiency of the power distribution network

The project focused on restoring the asset’s performance and extending the service life of the transformer, which had been operating at the substation for more than 20 years

WEG takes part in the modernization of AXIA Energia’s first digital substation in southern Brazil

WEG takes part in the modernization of AXIA Energia’s first digital substation in southern Brazil

The modernization of the protection, supervision, and control systems at the Itajaí Substation (State of Santa Catarina) marks an important step forward in the digitalization of Brazil’s power transmission infrastructure

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

WEG Delivers Integrated Medium Voltage Solution for Mining OEM in Türkiye

Commercial operation led by WEG Türkiye reinforces global supply capability with MV drive and motor manufactured within WEG’s international production network

WEG revitalizes transformer for one of Brazil’s largest power distribution companies

WEG revitalizes transformer for one of Brazil’s largest power distribution companies

The execution of this highly complex revitalization is only possible thanks to the work of a specialized in-house engineering team, capable of conducting studies, redesigns, and complete adaptations according to customer requirements

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

WEG Supplies High-Power Slip Ring Motor for Critical Gold Mining Application in Australia

Engineered solution delivers smooth starts, reduced mechanical stress and high availability for ISAMill applications

New Substations at Sugar and Ethanol Plant in Paraná Rely on WEG Disconnect Switches

New Substations at Sugar and Ethanol Plant in Paraná Rely on WEG Disconnect Switches

The equipment will enable safe isolation switching during maintenance operations.

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

WEG supplies transformers for solar project in Colombia

The project reinforces the importance of innovation and the development of efficient solutions that will contribute to clean energy generation in Colombia.

WEG drives electrical modernization at Substation in Colombia

WEG drives electrical modernization at Substation in Colombia

Project strengthens service quality, expands demand capacity, and improves reliability for more than 25,000 users in the region, consolidating WEG’s presence in the Utilities segment.

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

WEG boosts Argentina portfolio with technology from Marathon acquisition

Sale of 'pancake' alternators consolidates Marathon acquisition with supply to Sumar Servicios Industriales S.R.L.

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

WEG Solutions Integrated into a Solar Complex in Northeastern Brazil

The photovoltaic plant will have an installed capacity of 161 MWp (megawatt-peak)

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

WEG Smart Sensors Prevent Unplanned Downtime at Copper Mine in Australia

IoT-based monitoring system detects critical failure risk in SAG mill motor, enabling planned maintenance and operational continuity

Интересует это решение? Выберите один из вариантов ниже, чтобы определить необходимый продукт

Свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на Ваши вопросы

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ