2. FAQ

Frequently Asked Questions (FAQ)

Como fazer para ligar/desligar o motor com uma chave externa e variar a velocidade por um sinal externo de 4...20mA?
Para ter a habilitação de comandos via bornes e variação de velocidade por um sinal externo de 4...20mA, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P235 Þ 1 (sinal da AI1 - 4...20mA).
Como fazer para ligar/desligar o motor com uma chave externa e variar a velocidade pelas teclas da HMI?

Para ter a habilitação de comandos via bornes e variação de velocidade pelas teclas da HMI, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P222 Þ 0 (seleção de referência situação remoto - teclas HMI).
Como fazer para ligar/desligar o motor com uma chave externa e variar a velocidade pelo potenciômetro eletrônico (E.P.)?

Para ter a habilitação de comandos via bornes e variação de velocidade pelo potenciômetro eletrônico (E.P.), a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a figura a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P222 Þ 2 (seleção de referência situação remoto - E.P.);
  • P263 Þ 16 (função da DI1 - acelera E.P.);
  • P264 Þ 17 (função da DI2 - desacelera E.P.).
Como fazer para ligar o motor com uma chave externa e desligar com outra chave externa e variar a velocidade pelo potenciômetro?

Para ter a habilitação do comando star/stop (comando a 3 fios) e variação de velocidade pelo potenciômetro, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostra a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P263 Þ 13 (função da DI1 - liga ou start);
  • P264 Þ 14 (função da DI2 - desliga ou stop);
  • P266 Þ 0 (função da DI4 - sem função).

Observação:

As botoeiras de Start e Stop devem ser pulsantes.

Como fazer para ligar o motor com uma chave externa e desligar com outra chave externa e variar a velocidade por um sinal externo de 4...20mA?

Para ter a habilitação do comando star/stop (comando a 3 fios) e variação de velocidade por um sinal externo de 4...20mA, a ligação na régua de bornes deve ser feita como mostrado a seguir:

Considerando que o inversor esteja em padrão de fábrica, os parâmetros de configuração que devem ser alterados são:

  • P000 Þ 5 (senha de liberação dos parâmetros);
  • P263 Þ 13 (função da DI1 - liga ou start);
  • P264 Þ 14 (função da DI2 - desliga ou stop);
  • P266 Þ 0 (função da DI4 - sem função);
  • P235 Þ 1 (sinal da AI1 - 4...20mA).

Observação:

As botoeiras de Start e Stop devem ser pulsantes.

  • 1
  • ...
  • 102
  • 103
  • 104
  • ...
  • 272
WEG CENTRAL ASIA LLP
  • Bukhtarminskaya str. 24/12, Turksib district, Almaty, Republic of Kazakhstan. / Казахстан
  • Phone: +7 (701) 447-00-00
  • Email: sales-wca@weg.net
  • Branch of the WEG company