WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Engajamento e Comunicação Transparente

Relatório Anual Integrado

Para comunicar de forma transparente sobre sua gestão, desempenho, desafios e práticas de Sustentabilidade, a WEG publica anualmente seu Relatório Anual Integrado.

O Relatório segue as principais metodologias e frameworks internacionais e é verificado por terceira parte independente.

Confira os relatórios já publicados pela WEG

Materialidade

O processo de materialidade visa auxiliar as empresas na identificação dos temas prioritários de sustentabilidade, considerando uma percepção interna e de partes interessadas externas. Além de ser utilizado para planos estratégicos, é essencial para uma comunicação alinhada aos temas mais relevantes da companhia em sustentabilidade.

Atenta às necessidades e expectativas de suas partes interessadas, a WEG aplica regularmente, a cada dois anos, seu processo de materialidade.

Confira aqui mais detalhes do processo e os temas materiais atuais da WEG

Desenvolvimento de lideranças e colaboradores

A WEG estabelece em seu Código de Ética, o incentivo ao autodesenvolvimento dos colaboradores e que os investimentos em capacitação sejam feitos de forma justa e estrategicamente eficaz por meio da avaliação das competências essenciais e gerenciais de nossos colaboradores. Respeitamos a diversidade, não admitindo discriminação, preconceito ou favorecimento de qualquer natureza, como etnia, cor da pele, religião, cultura, idade, gênero, convicção política, nacionalidade, regionalidade, estado civil, orientação sexual, condição física e intelectual entre outros. 

Além disto, conforme citado no item 7.5 não admitimos qualquer forma de assédio moral ou sexual, tais como insinuações, piadas, propostas ou atos físicos ofensivos. Não aceitamos pressão sutil ou explícita para obtenção de favores, ameaças, intimidações, provocações e submissão de indivíduos ao ridículo ou à exclusão também são proibidas.

Treinamento - Prevenção e combate ao assédio moral, sexual e outras violências no ambiente de trabalho 

O curso de prevenção e combate ao assédio moral, sexual e outras violências no ambiente de trabalho, destinado aos colaboradores da WEG no Brasil, é realizado de forma online. Este treinamento anual, além de abordar o conteúdo do Código de Ética, capacita os colaboradores na identificação, prevenção e combate às diversas formas de violência no ambiente de trabalho, promovendo uma cultura organizacional baseada no respeito e na segurança. A ementa do treinamento inclui: O que é assédio moral; Atitudes que caracterizam o assédio moral; O que não é assédio moral; O que é assédio sexual; Atitudes que caracterizam o assédio sexual; O que não é assédio sexual; Capacitismo; Racismo; Preconceito de gênero; Preconceito por orientação sexual; Código de Ética; Canal de Denúncia.

Treinamento - Conscientização para o combate ao trabalho forçado, escravo e infantil 

A WEG promove, um curso de conscientização voltado a gestores em todo o mundo, com o objetivo de ampliar a compreensão sobre o trabalho forçado, escravo e infantil. O treinamento aborda aspectos teóricos e legais, além de práticas de prevenção e mecanismos de conscientização que reforçam as iniciativas já consolidadas da companhia para assegurar ambientes de trabalho éticos e responsáveis. O conteúdo incluiu conceitos e definições, dados atualizados sobre o tema, indicadores de risco, o papel e os impactos das empresas diante do trabalho forçado, além do compromisso e das ações da WEG. Ao longo do ano, o curso registrou 1.278 participantes.

Seminários de práticas de gestão 

Os Seminários de práticas de gestão têm o objetivo de compartilhar com os líderes as práticas de gestão de pessoas, como forma de estimular o benchmarking interno. Os encontros acontecem de modo presencial, com transmissão online e abordam temas preestabelecidos a partir de indicadores de clima organizacional, resultados da avaliação de competências gerenciais e compartilhamento de tendências em gestão de pessoas. Em 2025, os Seminários de Práticas de Gestão contemplaram temas estratégicos para o fortalecimento da liderança e da cultura organizacional, incluindo: protagonismo, gestão da mudança, saúde mental e bem-estar das equipes, ambiente seguro com foco no combate ao assédio, diversidade e liderança de equipes plurais, além da preparação para a Pesquisa de Clima Organizacional 2025 e os diálogos de carreira voltados ao desenvolvimento profissional. Ao longo do ano, o Seminário de Práticas de Gestão registrou 4.874 participações, evidenciando o engajamento dos gestores e a relevância da iniciativa para a evolução contínua da gestão de pessoas na WEG.
Em 2025, mais de 35 mil colaboradores foram treinados no Código de Ética WEG e na Política de Prevenção e Combate à Corrupção e Outros Atos Lesivos.
 

Avaliação de desempenho

 A avaliação de desempenho e competências é uma ferramenta que tem por objetivo avaliar o desempenho dos colaboradores nas competências WEG, ressaltando as suas potencialidades e oportunidades de desenvolvimento.
É um momento formal de feedback do superior imediato ao colaborador, em que serão reconhecidos os resultados alcançados no ano, identificados os pontos de melhoria no desenvolvimento e alinhadas expectativas de carreira, possibilitando uma maior aproximação entre superior imediato e colaborador.
A avaliação de desempenho e competências é direcionada a todos colaboradores da empresa (não gestores) e realizada uma vez ao ano, preferencialmente no aniversário de empresa do colaborador.
As competências avaliadas em todos os colaboradores são: comunicação, conhecimento, iniciativa, produtividade, qualidade, relacionamento interpessoal. 
E para os colaboradores horistas são avaliadas também: trabalho em equipe, assiduidade e pontualidade, disciplina e segurança do trabalho.
Já para os colaboradores mensalistas as competências específicas avaliadas são: criatividade e inovação, foco no cliente, negociação e responsabilidade.

Learn more about WEG’s actions in Sustainability

WEG Participates in 2026 IECEx Annual Meetings and Highlights Its Commitment to Safety and Sustainability

WEG Participates in 2026 IECEx Annual Meetings and Highlights Its Commitment to Safety and Sustainability

Participation in the event reinforces WEG’s global engagement with industrial safety, international standards, and sustainable solutions for hazardous areas

WEG expands project for battery energy storage systems (BESS) factory in Itajaí, Santa Catarina

WEG expands project for battery energy storage systems (BESS) factory in Itajaí, Santa Catarina

Total investment will reach R$330 million, and production capacity will reach 4 GWh per year

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

Recognition highlights initiatives in liquid coatings, powder coatings and sustainability developed by WEG in Brazil and Argentina

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

Custom W50 motor combines compact design, IE4 efficiency and high reliability to support one of Europe's largest carbon capture initiatives

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

The result is more energy savings for air conditioners, air coolers and fans

WEG Group
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Phone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability