WEG anunció el lanzamiento de su nueva plataforma de aerogeneradores. Con potencia de 7MW y un diámetro de rotor de 172 metros, el aerogenerador será la mayor máquina en operación del mercado brasileño. Más potente y eficiente, el nuevo modelo presenta mejores rendimientos para los proyectos eólicos.

Tuvimos éxito con nuestra plataforma de 2.1 MW, que tiene 650MW de capacidad operativa, superando los compromisos de disponibilidad, así como con la actual plataforma de 4.2MW, donde ya hemos vendido más de 1000MW”, explica João Paulo Gualberto da Silva, Director Superintendente de Energía WEG. “Para seguir creciendo en el negocio de la generación eólica, es natural que sigamos expandiéndonos y ofreciendo a nuestros clientes soluciones aún más eficientes y de alta tecnología,” añade.

Sin embargo, así como las otras plataformas, el concepto principal del diseño del aerogenerador de 7MW es tener equipo que mezcle competitividad, fiabilidad, facilidad de operación y mantenimiento, que maximice la producción de energía y el retorno de la inversión a los clientes, además de traer nuevas oportunidades de negocios para los clientes brasileños y también en otros países.

Con equipos de ingeniería especializados en aerogeneradores ubicados en Brasil, Estados Unidos y Alemania, además de la capacidad de producir internamente muchos de los componentes, como generadores, motores, electrónica e incluso pinturas, lograremos importantes ventajas en costos y calidad,” añade João Paulo.

A diferencia de la plataforma de 4.2 MW que fabrica actualmente la compañía, que se destaca por su enfoque en condiciones específicas de viento y clima propios de Brasil, el nuevo aerogenerador tiene características adaptadas para atender también a otros mercados. Su tecnología de accionamiento de engranajes de velocidad media (MSG), combinada con un convertidor de potencia completo, permite una interconexión fluida a la red eléctrica, así como flexibilidad para adaptarse y cumplir con los diferentes códigos de red en cada país. Otra funcionalidad es la capacidad de proporcionar energía reactiva incluso sin viento, lo que puede permitir otras recetas además de la producción de energía. El nuevo proyecto también incluye modularidad en sus componentes para simplificar la logística, como una torre más alta y un concepto de ensamblaje más fácil, especialmente para terrenos irregulares.

La fabricación de los nuevos aerogeneradores se realizará inicialmente en Brasil, en el parque industrial de Jaraguá do Sul, estado de Santa Catarina, donde la empresa ya produce aerogeneradores y cuenta con un centro de operaciones eólicas que controla, monitorea y analiza su flota en el país. Además, WEG cuenta con software que utiliza Inteligencia Artificial y análisis avanzado capaz de detectar deficiencias de desempeño causadas por condiciones climáticas adversas.

El prototipo del nuevo aerogenerador de 7MW debería entrar en funcionamiento a principios de 2024 y se espera el inicio de la producción en serie el año siguiente.

Considerada una de las empresas más innovadoras e internacionalizadas de Brasil, líder en el mercado brasileño y americano de transformadores para energías renovables, la Compañía continúa innovando permanentemente en todas las áreas e incorpora nuevos productos y nuevos negocios a su cartera todos los años.