Imagén: Este mismo OEM actualmente obtiene los siguientes paquetes de soluciones WEG: (izquierda) El cuadro 1 está compuesto por un tablero NEMA 3R y contiene un variador de frecuencia CFW11 potencia de 25 HP hasta 175 HP, 460 V; (centro) El cuadro 2 está compuesto por un tablero NEMA 3R y contiene un variador de frecuencia CFW11 potencia de 200 HP hasta 600 HP, 460 V; (derecha) El cuadro 3, actualmente en desarrollo, utilizará un tablero NEMA 3R con un variador de frecuencia CFW11 potencia de 700HP hasta 1,000HP.
Desde 2006, un fabricante global de bombas se ha asociado con WEG y sus paquetes de soluciones para seguir respondiendo a las necesidades de los propietarios de equipos y contratistas de todo el mundo. Al mantener una amplia línea de productos de bombas diésel y eléctricas, este gran OEM proporciona equipos de bombeo utilizados para el saneamiento y la transferencia de líquidos en aplicaciones municipales e industriales. Al ofrecer opciones de compra o alquiler, este importante OEM suministra paquetes de bombas robustos, duraderos y, lo que es más importante, portátiles.
Los paquetes de soluciones portátiles diseñadas por WEG han permitido al fabricante de la bomba darse cuenta de que:
Tiempos de entrega más cortos: el OEM originalmente había suministrado componentes de Alemania, pero WEG usa su red de suministro local para proporcionar paquetes de VFD portátiles y motores TCVE con tiempos de respuesta más rápidos; permitiendo al OEM reducir su tiempo de entrega de 12 semanas a 8 semanas. Si el fabricante de la bomba requiere 100 unidades o solo 2 a la vez, los Paquetes de Soluciones WEG proporcionan lo que se necesita * cuando * se necesita. Al utilizar el sistema optimizado de pedidos de 'piezas inteligentes' de WEG, este gran OEM tiene toda la información que necesita para crear presupuestos de clientes sin interacciones adicionales con el equipo de WEG, ahorrando tiempo y agilizando el proceso.
Seguridad Aumentada: la seguridad es una prioridad para todos los fabricantes. Esta es la razón por la cual los ingenieros de WEG implementan opciones de seguridad en cada tablero NEMA 3R: opciones de seguridad que incluyen: interruptores cerrados que pueden ajustarse vertical y horizontalmente para ajustarse al tamaño del tablero; un controlador de tensión certificado por UL que cumple con las normas de OSHA y permite a los técnicos verificar y medir de forma más segura la tensión desde el exterior del tablero eléctrico; e interruptores de mantenimiento de reducción de arco eléctrico que minimizan la energía del arco eléctrico.
Mejoras en el Proyecto de Ingeniería: tener una relación a largo plazo con este fabricante de bombas permite a WEG actualizar los paquetes de VFD portátiles en función de la experiencia y respuesta del OEM. A través de los años, los robustos paquetes de VFD han evolucionado para incluir: un nuevo sistema de enfriamiento que depende de la ventilación del techo, un filtro de malla metálica y dos ventiladores centrífugos para aumentar el flujo de aire y lograr la refrigeración máxima para un funcionamiento confiable en lugares expuestos a temperaturas más altas; un nuevo diseño de tablero con piezas metálicas resistentes a la corrosión; sistemas de armazones para facilitar la elevación de los paquetes de VFD durante la instalación y la extracción; amortiguadores montados en las armazones para minimizar la vibración y prolongar la vida útil del equipo; y una pantalla táctil IHM fácil de usar para una fácil configuración, programación y monitoreo.
Este importante fabricante es conocido por proporcionar soluciones de bombeo confiables, y confían en WEG para suministrar paquetes de soluciones seguras y de alta calidad para mantener sus equipos en funcionamiento y sus clientes felices.