A economia circular busca maximizar o valor dos recursos enquanto minimiza o desperdício e os impactos ambientais. Nesse modelo, os produtos são projetados para serem duráveis, reparáveis e recicláveis, incentivando o reuso e a reciclagem de materiais. Em vez de seguir o tradicional modelo linear de produção e consumo, em que os produtos são fabricados, usados e descartados, a economia circular promove a ideia de um ciclo contínuo, onde os materiais são mantidos em uso pelo maior tempo possível.
Essa abordagem não apenas contribui para a conservação dos recursos naturais, mas também estimula a inovação, a criação de empregos e o crescimento econômico sustentável, tornando-se essencial para enfrentar os desafios globais de hoje, como as mudanças climáticas e a escassez de recursos.
Consolidando o compromisso WEG, possuímos certificações ISO 14.001 demonstrando a gestão ambiental nas operações da empresa.
A WEG possui um sistema de coleta seletiva de resíduos em suas operações. Dessa forma, os resíduos são separados e enviados para os recicladores de cada um dos materiais, possibilitando assim a valorização desses e a reintrodução dos materiais nos mais diversos ciclos produtivos. É importante enfatizar que parte dos resíduos gerados nas operações são reciclados pela própria WEG, retornando assim ao processo e fazendo parte dos seus produtos. Todos os resíduos são enviados para empresas ambientalmente responsáveis, selecionadas e desenvolvidas pela equipe de gestão ambiental da WEG.
A WEG possui Política de Eficiência Energética, desde 2012, na qual demonstra o seu compromisso com a gestão desse insumo. Essa política é desdobrada em ações para o monitoramento e a redução do consumo de energia, o que contribui para a melhoria do meio ambiente. A WEG pretende tornar, cada vez mais, suas fontes de energia mais limpas, renováveis e sustentáveis.
A WEG monitora o consumo de água das suas operações e possui diversos controles operacionais que garantem uma gestão eficiente sobre esse recurso, evitando assim o desperdício e promovendo um consumo consciente. Todos os efluentes gerados nas operações são devidamente tratados e periodicamente monitorados, de forma a garantir o atendimento das legislações e a minimizar os impactos nos diferentes stakeholders.
Parte dos efluentes tratados nas operações são reutilizados nos processos internos, sendo que algumas estações de tratamento de efluentes possibilitam até 100% de reúso do efluente tratado. Adotamos iniciativas focadas na redução do consumo de água e da geração de efluentes, através do controle de vazamentos, do monitoramento do consumo e do apoio aos programas que engajam todos os colaboradores a esse objetivo, como o KaizenWEG e o WEG Manufacturing System.
Os investimentos ambientais são caracterizados em três categorias:
Possuímos uma fábrica de embalagens, a RF Reflorestadora, localizada no Brasil.
Essa unidade produz todas as embalagens de madeira utilizadas em nossas diversas linhas de produto. Para isso, contamos com áreas de reflorestamento próprias que garantem o fornecimento contínuo de madeira e a preservação desse recurso natural e de áreas de florestas naturais, reserva legal e áreas de preservação permanente que ajudam na conservação da biodiversidade local.
As áreas atendem todas legislações e requisitos legais, bem como uma área de conservação de florestas nativas muito superior ao mínimo da reserva legal estabelecida.
Além disso, a WEG promove e apoia iniciativas de reflorestamento consciente e conservação da natureza e investe na arborização de seus parques fabris.
O KaizenWEG foi criado em 2016 e é o coração do sistema de gestão de melhoria contínua da WEG, o WMS, onde todos os colaboradores são incentivados a promover melhorias em seu ambiente de trabalho ou em quaisquer outras áreas da empresa, identificando desperdícios, analisando causas e participando de times multidisciplinares para a resolução de problemas.
Sendo um dos pilares da Gestão Participativa da Companhia, desde sua criação mais de 300 mil melhorias foram implantadas, trazendo mais segurança, qualidade e produtividade, além de tornar o ambiente de trabalho cada vez mais eficiente e sustentável.
A busca coletiva pela excelência operacional e sustentabilidade em um cenário de verticalização de processos faz da gestão participativa peça chave para a potencialização de resultados da WEG.
Confira o vídeo do lançamento da nova plataforma do KaizenWEG:
O sistema de gestão de melhoria contínua da WEG é o WMS, que tem como principal objetivo a identificação e eliminação de perdas e desperdícios.
Os resultados são maximizados através das matrizes de priorização de segurança, qualidade, custo e emissões de GEE (gases de efeito estufa), que direcionam a ocorrência de projetos de otimização ou eliminação destes desperdícios, contribuindo para um mundo mais eficiente e sustentável.
Além das frentes de trabalho de otimização, times multidisciplinares atuam como pontos focais de melhoria contínua, trazendo inovações e disrupções nos nossos processos.
Um destes pontos focais é o pilar de Meio Ambiente e Energia, que objetiva e sistematiza a redução de impactos ambientais, atuando para reduzir ou eliminar a geração de resíduos e emissões, o consumo de recursos energéticos, limpezas químicas e insumos em geral.
Recycling is a serious subject for WEG, extended up to business. By means of the program for reusing electric motors, the “Exchange Plan”, the company has granted a discount on the purchase of a new motor with performance above the law requirements in exchange for a used one. Besides the financial benefit to the customers, the initiative ensures that the low-efficiency motor is no longer used. Once collected by the company, the motors are dismantled and separated into parts for distribution to accredited and tracked recyclers.
Reduction of electric energy consumption
Reliability of the plant
Reduction of operating costs
Factory Warranty
Standard products - offer complete interchangeability with motors already installed
Item | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Products sold that can be reused or recycled* (%) – Weight basis | 68 | 73 | 65 | 70 |
Products that were actually reused or recycled by the company * (%) – Weight basis | 12 | 16 | 14 | 4 |
* It takes into account only the products placed and recalled in the Brazilian market
Environmental investments are classified into two categories:
Capital Investments: Refer to the acquisition of environmental control equipment.
Operating Expenses (R$): Refer to waste treatment and disposal, atmospheric and liquid emissions treatment, environmental liability insurance, and equipment depreciation, as well as expenses for materials and maintenance, as well as expenses for the compensation of personnel working in environmental management, research and development, and certification of environmental management systems.
Below is the amount invested in each category:
Item | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Capital Investments (R$) | 1,329,000 | 1,788,000 | 1,819,000 | 11,141,393 |
Operating Expenses (R$) | 14,684,000 | 17,753,000 | 23,509,000 | 33,605,910 |
| % of operations covered (%) | 70 | 70 | 70 | 89 |
In 2024, considering the scope of employees, 70,8% of the WEG group was covered by ISO 14001 certification.
Click here to access the certificates
WEG has an environmental audit cycle process that covers all of its industrial operations.
In annual environmental audit process, WEG guarantees compliance with environmental legislation in all industrial operations.
In 2023, the scope of monitored units was expanded, including the company's business addresses. Thus, 100% of WEG's global addresses are now included in the indicators.
WEG has had an Energy Efficiency Policy since 2012, in which it shows its commitment to the management of this input. This policy develops actions to monitor and reduce energy consumption, which contributes to improving the environment. WEG intends to increasingly make its energy sources cleaner, renewable and sustainable.
Total energy consumption | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Total non-renewable energy consumption | MWh | 535,599 | 510,110 | 454,702 | 212,113 |
Total renewable energy consumption | MWh | 57,801 | 88,904 | 129,202 | 427,398 |
Total energy consumption (Non-Renewable + Renewable) | MWh | 593,400 | 599,014 | 583,904 | 639,511 |
Coverage data (%) | In relation to employees | 100 | 100 | 100 | 100 |
In 2024, WEG ensured that 66.8% of energy consumption would come from renewable sources with guaranteed origin through self-production, purchase of renewable energy certificates (I-REC) and bilateral contracts.
WEG monitors atmospheric emissions related to volatile organic compounds. Below is the result of emissions related to equipment monitored in recent years.
Item | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Emissions of volatile organic compounds - VOC (t/year) | 93.5 | 135.2 | 114.5 | 139.3 | 191.3 | 241.3 |
coverage rate (%) | 56 | 56 | 56 | 61 | 72 | 61 |
One of WEG's top priorities is compliance with the environmental legislation applicable to its operations. In the last 4 years, there were no evidence of significative environmental fines applied to WEG businesses.