A empresa Industrial Pumps Sales & Service, foi contratada pela companhia administradora do edifício One International Place para modernizar o seu antigo sistema de bombeamento. As bombas impulsoras, equipamentos fundamentais nos sistemas de água em arranha-céus modernos, são responsáveis por “aumentar” a pressão de água na tubulação para garantir que a mesma circule nos andares mais altos.

Com 46 andares, o edifício One International Place é o sexto prédio mais alto de Boston e, todo prédio com mais de 5 andares, necessita de um sistema de impulsionamento, pois a pressão da água diminui à medida que a altura aumenta. A empresa Industrial Pump Sales & Service recebeu a tarefa de instalar um sistema de 75 psi (libras por polegada quadrada) - a mesma pressão existente no nível da rua -  e de aumentar a pressão do sistema de descarga para 315 psi.

Tivemos a incumbência de modernizar todo o sistema,” explica Joe Dias, Gerente de Vendas da Industrial Pump Sales & Service, “assim sendo, selecionamos três bombas verticais multi estágio, três motores de 60 HP e três inversores de frequência CFW11 Pump Genius da WEG.” Os inversores foram escolhidos por serem equipados com o software Pump Genius, uma função customizada dos inversores da WEG. Nesse sistema específico, o Pump Genius mostrou-se perfeito para controlar essa configuração com várias bombas.

O software Pump Genius funciona com o CFW11 para controlar o sistema, monitorando a pressão e mantendo o fluxo de 600 galões por minuto em cada bomba. A função Pump Genius Multilplex permite controle até 5 bombas e tem uma interface intuitiva e de fácil programação, controle e monitoramento. O software consegue diagnosticar quando uma bomba está consumindo mais energia do que deveria e, através de informações de carga e velocidade, o inversor automaticamente monitora e envia um alerta em caso de vazamento na tubulação. Aumento para a pressão máxima do sistema também pode ser programada para ser acionada em caso de entupimento da tubulação.

A empresa Industrial Pump Sales & Service possui grande experiência e conhecimento profundo do WEG Pump Genius, tendo dado suporte a um grande número de instalações no estado de New England. Quando foi decidido modernizar o sistema de bombeamento do edifício One International Place, escolher o Pump Genius foi fácil, embora a instalação do mesmo tenha sido difícil. “Instalar o novo sistema não foi fácil, pois o edifício estava habitado e fazer isso é como tentar fazer uma cirurgia num paciente enquanto ele está jogando uma partida de tênis,” ri Dias. “Nós trabalhamos durante a noite para colocar a primeira bomba em funcionamento para que o edifício tivesse a água disponível na manhã seguinte e, desta forma, trabalhamos as próximas 3 noites colocando o restante do sistema em operação.

O novo sistema está operando perfeitamente desde 2014, com o Pump Genius da WEG garantindo que todas as três bombas trabalhem em sintonia para atender a demanda do sistema de água do edifício One International Place.

Assista o vídeo e saiba mais sobre o Pump Genius. 

Sobre a empresa Industrial Pump Sales & Service:

A Industrial Pump Sales & Service é uma empresa que oferece um pacote completo de serviços que vai desde oferecer projetos completos de sistema de bombeamento, serviço na própria fábrica, suporte no campo, peças de reposição e atendimento de emergência 24 horas, 7 dias por semana para os estados de Rhode Island, Massachusets, Connecticut e New Hampshire. Saiba mais em www.ipspumps.com.