La seguridad y la protección de la vida y los bienes son pilares fundamentales de la ingeniería. En entornos críticos como túneles, aparcamientos y grandes instalaciones públicas, los sistemas avanzados de extracción de humos desempeñan un papel vital a la hora de mantener despejadas las vías de evacuación y controlar la toxicidad del aire durante situaciones de emergencia.
A medida que se acelera la transición global hacia la electrificación, la creciente adopción de los vehículos eléctricos (VE) está transformando no solo el panorama de la movilidad, sino también los requisitos para la construcción de infraestructuras. Si bien esta transición supone un avance significativo en materia de sostenibilidad, también plantea nuevos retos para los sistemas de seguridad, lo que refuerza la necesidad de mantener la seguridad de las personas en el centro de este desarrollo. En caso de producirse un incidente térmico, las baterías de los VE pueden generar niveles de calor que superan con creces los límites operativos de los equipos de ventilación estándar.
Un estudio detallado realizado por DNV GL[1] demostró que las baterías de iones de litio alcanzan picos de temperatura que superan los límites térmicos de los sistemas convencionales de extracción de humos, lo que hace que las soluciones robustas y de alto rendimiento no solo sean beneficiosas, sino esenciales para un funcionamiento seguro y fiable en entornos críticos.
La esencia de la solución de WEG reside en tecnologías avanzadas de materiales que mejoran la protección térmica y están diseñadas específicamente para el motor. La viabilidad y el cumplimiento normativo de estos motores se han validado rigurosamente mediante exhaustivas pruebas de estrés en condiciones reales. Los motores se han sometido a pruebas en estricta conformidad con la norma EN 12101-3 y han sido homologados por prestigiosos institutos de ensayo europeos, lo que garantiza su rendimiento y el cumplimiento de los protocolos de seguridad internacionales más exigentes.
¿Por qué elegir a WEG para la extracción de humos?
- Preparación de la infraestructura: al utilizar tecnología validada para un funcionamiento a 600 °C durante 1 hora, los gestores de instalaciones y los ingenieros pueden garantizar que su infraestructura esté bien preparada para los retos únicos de la era moderna.
- Fiabilidad mejorada: La integración de tecnología especializada proporciona un alto grado de resistencia térmica, lo que garantiza que el sistema funcione según lo previsto cuando más importa.
- Diseño centrado en el cumplimiento: Los productos de WEG se desarrollan para cumplir con los más altos estándares de la industria, lo que garantiza una integración perfecta en sistemas de seguridad complejos y conformes con la normativa.
- Ingeniería colaborativa: socios e ingenieros consultores colaboraron con el equipo de WEG durante la fase de diseño, garantizando que cada sistema de ventilación esté correctamente especificado para ofrecer la máxima seguridad y un rendimiento a largo plazo.
- Socio global y referente del sector: WEG es reconocida en todo el mundo por su excelencia, fiabilidad técnica y profundo compromiso con la seguridad.
¡Asegure su proyecto hoy mismo!
La extracción eficaz del humo es un componente crítico de cualquier estrategia de seguridad integral. WEG se compromete a proporcionar soluciones robustas y probadas que ayuden a proteger vidas y a preservar la propiedad.
¿Le gustaría saber más sobre cómo nuestros motores de extracción de humos pueden contribuir a su próximo proyecto? Póngase en contacto con su representante local de WEG o con un socio autorizado para analizar las especificaciones técnicas y los requisitos de aplicación.
[1] Pruebas del agente extintor en aerosol para incendios de baterías de iones de litio, https://hillerfire.com/resources/dnv-gl-lithium-battery-testing-report-for-stat-x/
Nota: WEG utiliza baterías de fosfato de hierro y litio (LFP) en sus sistemas BESS y en los paquetes de baterías para automóviles, ya que ofrecen características térmicas estables y una vida útil más larga.