Karsten S.A., una industria textil tradicional con fábrica en la ciudad de Blumenau, estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, es considerada la sexta compañía más antigua del país y una referencia en calidad e innovación para productos de ropa de cama, baño, mesa y decoración. Con una sólida política de gestión ambiental, reconocida cuatro veces a través del trofeo Fritz Muller, el principal reconocimiento ambiental del estado de Santa Catarina, garantiza que toda su producción se realice de acuerdo con las políticas de desarrollo sostenible.

Debido a estas iniciativas y al creciente mercado en este segmento, la industria de Santa Catarina recurrió a WEG para implementar proyectos de eficiencia energética en su parque fabril. Después de encuestas y especificaciones técnicas realizadas con analistas y consultores de eficiencia energética de WEG, se llevaron a cabo dos proyectos.

Uno de ellos exigió el reemplazo de los motores antiguos W21, rendimiento estándar (IR1) y los motores de telar importados, muchas veces ya rebobinados, por 101 motores eléctricos W22 de alto rendimiento (IR3), adquiridos a través del Programa plan de canje de motores, iniciativa de ANEEL y Celesc, operado por WEG, lo que permitió el descuento de R$ 125,960.00 para todos los equipos eléctricos nuevos. Con el reemplazo de los motores, que involucró un proyecto dedicado para esta aplicación, los ahorros estimados son de 932,050.44 kWh/año, aproximadamente R$298,256.14.

Paralelamente, se implementó el proyecto de automatización de los climatizadores de tejido, que incluyó la automatización de tres motores de 40 hp y tres motores de 50 hp, todos 4 polos, y la instalación de dos convertidores de frecuencia CFW11 de 242 A y dos CFW11 de 211A. El ahorro logrado con esta automatización fue del 35%, con una ganancia financiera de R$ 232.148,38 por año. El retorno de la inversión para este proyecto fue de 5 meses.

Este equipo ha estado en funcionamiento desde septiembre de 2018, y los motores eléctricos se han instalado en varias máquinas de Karsten, como:

  • Torres de enfriamiento;
  • Caldera de vapor alimentada con viruta de madera (ventilador de aire primario y secundario);
  • Caldera térmica de aceite térmico;
  • Motor de la bomba de elevación que envía el agua capturada a la ETA - Estación de tratamiento de agua;
  • Motor de bomba de tamiz para tratamiento de efluentes;
  • Motores de los telares G6200: máquinas que se utilizan en el proceso de producción de Karsten;
  • Ventilador de retorno de la central de climatización de la hilatura.

 

Con la adaptación de la fábrica a las mejoras en la eficiencia energética a través del reemplazo de motores eléctricos y la automatización de procesos, la empresa también mejora la confiabilidad de la producción, porque con la reducción de las paradas de mantenimiento, el proceso de producción ocurre de una manera más lineal, confiable y económica.

“El proyecto de eficiencia energética desarrollado por Karsten + WEG + CELESC es de fundamental importancia para la empresa Karsten. Tenemos objetivos exigentes y audaces para la eficiencia energética, y trabajamos día a día para buscar mejoras e innovaciones a este respecto. Comenzamos el proyecto de eficiencia energética con el reemplazo de lámparas fluorescentes por lámparas LED, para sensibilizar a los empleados, destacando la necesidad de cuidar el desperdicio de energía. Hemos pasado a reemplazar los motores para garantizar la eficacia de la reducción del consumo de electricidad”.

Vladimir Moresco - Supervisor Karsten S.A

Karsten una vez más demuestra su preocupación por la eficiencia energética y obtendrá ganancias cuantificables al implementar estos proyectos. Además de participar en el Programa plan de canje de motores y en el proyecto de automatización del control climático, la compañía fue la primera industria textil de Santa Catarina en instalar una Planta de Tratamiento de Efluentes a través de su sistema biológico, que mejora constantemente debido a su compromiso ambiental, social y económico.

WEG, reconocida por sus soluciones de Eficiencia Energética para una variedad de aplicaciones industriales, ofrece al mercado una variedad de combinaciones de productos de alta eficiencia para reducir el consumo de energía y agilizar los procesos industriales en todo el mundo.