En 2010, Paraguay experimentó un crecimiento económico de aproximadamente 15%, el mayor en 20 años. Para soportar esa expansión de la economía, el país necesitó de más energía eléctrica para abastecer, principalmente, la demanda industrial. En pro del mayor suministro de energía a ANDE - Administración Nacional de Electricidad – de Paraguay, Itaipú Binacional (mayor usina generadora de energía del planeta) está en proceso de ampliación de la Subestación Margem Direita (SEMD).
El acuerdo Brasil-Paraguay, firmado en 2008, prevé algunas ampliaciones, construcciones y reformulaciones en Itaipú Binacional para que Paraguay pase a tener mayor disponibilidad de energía para su consumo interno o para su venta al Brasil como excedente. Entre las acciones que hacen parte del acuerdo están la construcción, por parte de Itaipú Binacional, de la línea de Transmisión de 500 kV entre a SEMD y la Subestación Villa Hayes, ambas del lado paraguayo, además del pago adicional por la cesión al Brasil de la energía no consumida por Paraguay.
El proyecto
Para atender necesidades inmediatas de energía de Paraguay, Itaipú Binacional está realizando la ampliación de la SEMD, que cuenta con el total apoyo de WEG. Tras un proceso licitatorio ganado por la empresa, WEG Transmisión & Distribución está suministrando un bay (estructura física donde son insertados los equipamientos) completo con un conjunto de autotransformador y regulador 470 MVA – 500 kV/220 kV y equipamientos asociados, instalaciones, interconexiones y obras civiles para esa ampliación.
Este es el conjunto regulador/transformador de Itaipú Binacional con la mayor potencia entre todos los instalados en la Usina. “Son, por tanto, los mayores transformadores ya suministrados por WEG desde 2008, Itaipú Binacional se transformó en un cliente de grandes proyectos”, destaca Carlos Diether Prinz, director superintendente de WEG Transmisión & Distribución.
La entrega de los productos se llevará a cabo hacia final de octubre, la obra será concluida por WEG en noviembre. Dado el plazo inicial, WEG logró anticipar en dos meses la entrega del regulador y entregará el autotransformador un mes antes de lo previsto. “Para WEG, el suministro significa un hito, por proyectar y fabricar un equipamiento tan complejo”, afirma Prinz.
“La instalación de esos equipamientos es resultado de estudios realizados hace muchos años, que ya preveían la necesidad de actuar en Margem Direita con cinco conjuntos de transformador/regulador y un conjunto reserva más, a fin de abastecer, vía sistema de 220 kV de ANDE, la creciente demanda de Paraguay”, explica Jorge Habib Hanna El Khouri, superintendente de ingeniería de Itaipú Binacional. “La ampliación de SEMD beneficia directamente a ANDE, ya que proporciona un mecanismo confiable para dar respaldo al crecimiento de Paraguay”, completa.
Números del suministro
- El regulador suministrado pesa 140.000 kg y el autotransformador de 470 MVA, 298.000 kg. Juntos, suman 438.000 kg
- Dimensiones do autotransformador: 12,9 m de altura, 8 m de ancho y 20,5 m de largo. El volumen de aceite utilizado es de 95.100 litros.
- Desde la fábrica de WEG, en Blumenau, a Foz do Iguaçu, donde está localizada Itaipú Binacional, son 800 km de distancia. Ese trayecto será recorrido en 30 días, contados desde la salida del equipamiento hasta su entrega.
- Desde la confirmación del pedido, el proceso consumió 10 meses hasta la fecha del embarque del regulador y 12 meses para el embarque del autotransformador.