Imagen: Motores eléctricos W22 IR3 Premium en Cia Canoinhas
La energía eléctrica es uno de los principales recursos utilizados en la industria, quedando atrás sólo de la materia prima y de la mano de obra. A partir de ese dato, buscando el crecimiento sostenible de la empresa y la minimización del impacto al medio ambiente, la Cia Canoinhas participó del Programa de Eficiencia Energética de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica/Centrales Eléctricas de Santa Catarina (PEE ANEEL/Celesc), de Brasil, con el objetivo de reducir el consumo de energía eléctrica en su parque fabril por medio de la modernización de los sistemas motrices.
El proyecto, seleccionado en la llamada pública PEE ANEEL/Celesc nº 001/2015, contempló la sustitución de 31 motores de inducción antiguos por motores de alta eficiencia de la línea W22 IR3 Premium de WEG, con potencias entre 25 y 200 cv. La propuesta también consideró la implementación de control de velocidad de 12 de estos motores a través de los convertidores de frecuencia WEG, línea CFW11. El gran beneficio de esta combinación es el perfeccionamiento de la potencia suministrada, con influencia directa en la energía consumida: la economía es de 4,12% al año, dato de gran relevancia para la empresa.
Para Cia Canoinhas, la meta principal al participar del PEE ANEEL/Celesc con la sustitución de su sistema motriz convencional fue principalmente el compromiso con su misión y valores, promoviendo la sustentabilidad ambiental. Los motores antiguos fueron descartados siguiendo las legislaciones ambientales vigentes, así como se hizo el aprovechamiento de todo material reciclable y dado el correcto destino a los residuos. Para complementar, se realizaron acciones de entrenamiento con los colaboradores de la empresa en cuanto al uso racional y seguro de la energía eléctrica. Las empresas responsables del proyecto y ejecución fueron la Acxxus Engenharia, de Curitiba, y la Videmotores, Asistencia Técnica de la WEG.
Con el objetivo de reducir el consumo energético, la preservación de los recursos ambientales y el fomento del cambio por equipos eficientes, fueron invertidos por el PEE ANEEL/Celesc cerca de R$ 2,1 millones, proporcionando una economía de 2.355 MWh/año y una reducción de demanda en hora punta de 274kW. Este resultado equivale al consumo de 11 mil residencias en un mes. La implantación de los motores de alto rendimiento W22 IR3 Premium y de los convertidores de frecuencia WEG CFW11 evitan la emisión de 1.187 kg de gas carbónico (CO2) en la atmósfera al año, equivalente a la plantación de 192 árboles.
Cia Canoinhas – Es una de las más grandes empresas del estado de Santa Catarina - Brasil y actúa en los segmentos de papel higiénico hoja simple y hoja doble, papel toalla de cocina, servilletas y productos institucionales, con las marcas Fofinho, Fofinho Absolute, Bambino, Sorella y Sorella Absolute. En la rama de papeles desechables desde 1983, Cia Canoinhas de Papel cuenta hoy con más de 630 colaboradores directos en un único parque fabril, ubicado en la ciudad de Canoinhas/SC/Brasil, además de poseer representantes y clientes en todo el territorio nacional. Cia Canoinhas es una empresa orientada a una Gestión Ambiental Responsable y Sostenible que siempre invierte en nuevas tecnologías en el área.
PEE ANEEL/CELESC – El Programa de Eficiencia Energética Programa de Eficiencia Energética de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica/Centrales Eléctricas de Santa Catarina promueve el uso eficiente y racional de energía eléctrica en todos los sectores de la economía a través de proyectos que demuestren la importancia y la viabilidad económica de acciones de combate al desperdicio y de mejora de la eficiencia energética de equipos, procesos y usos finales de energía. Para ello, busca maximizar los beneficios públicos de la energía ahorrada y de la demanda evitada en el marco de esos programas, así como la transformación del mercado de energía eléctrica, estimulando el desarrollo de nuevas tecnologías y la creación de hábitos y prácticas racionales de uso de la energía eléctrica.