Как предоставить доступ к двигателю друому пользователю?
Используя пункт «Управление пользователями», администратор установки может добавлять новых пользователей с правами администратора или наблюдателя.
Как изменить изображение установки двигателя?
Используя пункт «Редактировать» на установке двигателя, возможно загрузить изображение, либо модифицировать изображение, присвоенное интересующей установке.
Что такое общественная установка?
Когда установка помечается как «Общественная», любой пользователь платформы Интернета вещей WEG IoT может просматривать ее данные. Только пользователи с правами администратора авторизованы изменять эти данные.
Почему текущее время и время измерений не совпадают?

It is important to check the time zone set in the plant through the option “Menu” – “Registration and Edition” – “System”. In the “Actions” column, choose the “Edit” option for the desired plant and edit the “Time Zone” field according to the desired time zone. The edit option can only be accessed by a user with an administrator profile.

Что такое «Событие» и когда оно генерируется?
«Событие» характеризуется изменением состояния одного из параметров, которые отслеживает WEG Motor Scan. Изменение состояния означает, что один из критериев тревоги, как для предупредительного уровня тревоги, так и для критического уровня, причем тревога генерируется в обоих направлениях, например, при переходе от «нормального» к «тревожному» состоянию, как и от «тревожного» к «нормальному».
  • 1
  • ...
  • 251
  • 252
  • 253