オーストラリア砂漠のど真ん中において鉄鉱石の採掘を専門とするCloudbreak鉄坑にはWEGの電動機が20台以上存在します。鉄坑においては、同電動機は主に粉砕機およびメイン・ベルト・コンベア駆動するために設置されており、港においては、WEGの電動機はベルト・コンベアおよびヤードの新しい機械の駆動に使用され、オーストラリアのFortescue Metalsグループ(FMG)を構成する一部分と化しております。
全ての電動機は周波数コンバーター起動用として製造されたもので、これらの出力は450 kW、630 kW、710 kW、750 kWおよび1000 kWとなっております。
FMGは砂漠における鉄鉱石の採掘を専門として、西オーストラリアの鉄坑における新規パワーとなっております。
レコード
Fortescueの港、鉄道および鉄坑の建設計画は2006年2月にPort Headlandにおける港の建設によって始まりました。わずか2年後には鉄道をアクセスするためのインフラ整備が完了し、FortescueにおけるHerb Elliott港が稼動可能となり、同企業の第1鉄坑の稼動は著しく進歩しております。現在、労働力が数値的、能力的に拡大しつつあり、Fortescue家族の文化は鉄鉱石に関するプロジェクト実施と採掘を中心に展開しております。