Grazie alla retrocompatibilità con il precedente TPD32-EV, il TPD500 è la soluzione ideale per interventi di revamping, mantenendo inalterato il layout dell’impianto e riducendo tempi e costi di installazione. Ma le sue caratteristiche lo rendono perfetto anche per nuove installazioni, dove sono richieste elevate prestazioni, connettività avanzata e massima affidabilità.

  • Interfaccia utente intuitiva per una configurazione semplice e veloce

  • Compatibile con Ethernet/IP e PROFINET per un’integrazione fluida nei sistemi Ethernet-based

  • Modulo Wi-Fi per una messa in servizio rapida e un monitoraggio wireless locale, anche in aree di difficile accesso al drive

  • Controllo di corrente e velocità ad alta precisione, per una gestione efficiente del motore in ogni condizione

Progettato per applicazioni complesse e ad elevate prestazioni come il sollevamento, la lavorazione dei metalli, la plastica e gomma, la carta e cellulosa e le attrazioni per parchi divertimento, il TPD500 consente di modernizzare solo ciò che serve – oppure di costruire da zero sistemi pronti per il futuro.

Una soluzione evoluta, progettata per soddisfare i più recenti requisiti in termini di prestazioni, connettività e affidabilità nel controllo in corrente continua.