Un’ anno dopo l’annuncio ufficiale della sua nuova fabbrica a Nova Mutum, in Mato Grosso, la Bunge Alimenti si prepara per lo start-up dei 26 motores Wmagnet installati nell’imprendimento. “Abbiamo optato per i motori WMagnet perché eravamo alla ricerca di un’efficienza energetica differenziata per la Nova Mutum", afferma Roberto Lucio Cervieri, gestore di Progetti della Bunge.
I motori WEG a magneti permenenti sono provvisti di caratteristiche che agiranno diretamente sull’economia di energia dell’industria. Grazie alla loro tecnologia rivoluzionaria, che usa magneti permanenti nella sua concezione, i motori hanno un alto livello di resa, perdite elettriche inferiori, livelli di rumore più bassi, peso inferiore (36% in media) e volume inferiore (47% in media) dei motori comuni. “L’utilizzo del Wmagnet si riflette anche sull’aumento della vita utile, sia del motore, sia delle apparecchiature della fabbrica”, spiega Ademar José Marcarini, gestore di vendite della WEG Motori.
"La Bunge focalizza l’innovazione, Nova Mutum è un progetto innovativo, sia nella parte dell’automazione, sia nella parte del processo, perciò noi non avremmo potuto ignorare l’attuale centro di interesse mondiale che è l’efficienza energetica, così abbiamo scelto questi motori, poiché, con una curva di resa differenziata abbiamo guadagnato efficienza, un costo più basso di energia e una maggior economia", completa Leandro Yamachita, responsabile del progetto elettrico della Bunge NM.
La nuova unità processatrice di soia, nel municipio di Nova Mutum (264 Km al Nord di Cuiabà) avrà la capacità di processare quattro mila tonnellate di soia al giorno, o circa 1,2 milioni/anno.
Nel 2009, la produzione mondiale di soia deve raggiungere i 240 milioni di tonnellate. Il Brasile è il secondo maggior produttore mondiale di soia in grani e il principale esportatore di soia per foraggio.