Felipe Calderón, presidente del Messico ha inaugurato l ‘uso della Centrale di Coogenerazione di Tres Valles. La centrale è stata installata presso la comunità Tres Valles e sarà responsabile della riduzione annuale di 3 milioni e 6 mila tonnellate di diossido di carbonoo atmosferico. “Se installiamo questa tecnologia nelle raffinerie del paese, saremo in grado di ridurre annualmente l’emissione di diossido di carbonio corrispondente ad una quantità equivalente alla rimozione di 70.000 automobili dalle strade”, ha spiegato Calderon.
La tecnologia avanzata che è stata utilizzata per la costruzione di questa centrale, e che dispone di attrezzature fornite dalla WEG nel suo sistema di generazione, ha ricevuto il Premio Innovazione da parte del Consiglio di Tecnologia e Scienza Nazionale del Messico.
Las WEG è responsabile per la fornitura di un generatore da 40MW, di pannelli e centri comandi per motori a media e bassa tensione, del monitoraggio e l’automazione, compreso il progetto integrale della cabina elettrica.
Il progetto ha come obiettivo quello di implementare un uso più efficiente delle risorse, massimizzando l’uso della bagassa della canna da zucchero, avendo come finalità la riduzione dei costi operativi, e allo stesso tempo promuovere la generazione di energia pulita a partire dalla sostituzione dei combustibili convenzionali basati sugli idrocarburi.