Como parte de una oferta internacional abierta por la Administración Nacional de Plantas Eléctricas y Transmisiones Eléctricas (conocida como UTE) en Montevideo, Uruguay, WEG ganó el proyecto para la reparación in situ de un paquete de transformadores de potencia. A la oferta también asistieron otras compañías de transformadores de clase mundial.
El alcance del trabajo incluye la reparación de 6 transformadores de potencia de 37MVA - 550 kV originalmente fabricados en 1980. El proyecto se está llevando a cabo en el sitio en la Central Hidroeléctrica de Constitución, cerca de la capital, Montevideo. Habiendo iniciado sus operaciones en 1982, la planta tiene una capacidad instalada de 333MVA, generando energía para el sistema eléctrico del país.
La opción para la reparación y modernización de los transformadores existentes instalados en la planta fue la elección del cliente, según un estudio específico, que demuestra que esta opción cumpliría mejor los requisitos de UTE. Todo el proyecto es parte de la estrategia del gobierno para renovar el sistema eléctrico del país.
Pasos del proyecto:
La planta tiene dos paradas programadas que se llevarán a cabo durante el año y la reparación y modernización de WEG de los 6 transformadores van ajustarse en estas dos ventanas. En realidad, habrá 3 transformadores que se repararán en cada cierre de intervalo de 3 meses. De esta manera, WEG tendrá que reparar y modernizar un transformador de 550kV por mes. Este servicio se realizará en un tiempo récord, por lo que la planificación precisa de cada paso es uno de los mayores desafíos del equipo del proyecto.
- 1er Paso: Inició en junio de 2018, cuando se desarmaron 3 transformadores en el campo y se enviaron equipos de servicio e ingeniería de WEG al sitio de la planta para analizar el equipo. De regreso a la fábrica en Brasil, los equipos de ingeniería comenzaron a proporcionar el diseño eléctrico y mecánico, que luego se presentó al cliente para su aprobación. Tras la aprobación, las bobinas se fabricaron, se empacaron en tanques especiales y se enviaron con otros materiales, tales como bujes de 550 KV a UTE en Uruguay.
- Paso 2: Los primeros 3 transformadores fueron reparados y todos los servicios de actualización se concluyeron de acuerdo con el cronograma del proyecto. En esta etapa, las partes activas se ensamblaron y se proporcionaron las conexiones de cableado. Otros servicios de reparación para este paso incluyen la pintura y el montaje de tanques, accesorios y casquillos, proceso VPI, nuevo llenado de aceite, proceso de secado de piezas activas y pruebas finales con el soporte del Laboratorio Móvil WEG, que está totalmente equipado con capacidad de prueba para 400MVA y Transformadores de 550KV.
- 3er Paso: Está en progreso y será idéntico al 2do paso donde los 3 transformadores restantes serán reparados y modernizados.
El punto clave para este proyecto fue el plazo de entrega extremadamente corto. Debido al cierre del sistema de la planta, WEG solo tuvo 3 meses para reparar y modernizar cada una de las tres máquinas, es decir, los equipos de ingeniería y servicio repararon un transformador de 550KV por mes dividido en dos brechas con un intervalo de 180 días, donde la mayoría Los trabajos complejos fueron llevados a cabo por WEG en el sitio.
Desde el punto de vista técnico, los transformadores se han rediseñado completamente, incluido el reemplazo completo de los devanados, materiales de aislamiento, bujes de alta y baja tensión de 550 kV y todos los accesorios de protección, así como la instalación de un nuevo sistema de enfriamiento.
Los intercambiadores de calor existentes fueron reemplazados por radiadores / ventiladores de motor (ONAN / ONAF). Los cálculos para los nuevos radiadores mantienen los transformadores que operan dentro de los parámetros de temperatura estandarizados UTE, además de reducir los servicios de mantenimiento preventivo en el sistema de enfriamiento.
Debido a los requisitos críticos de impacto y alcance, este proyecto de reparación y modernización se convirtió para WEG en una referencia clave para nuevas oportunidades de negocios en proyectos similares en todo el mundo. Para este cliente específico, los seis transformadores que ya se consideraban obsoletos, obtendrán una nueva vida útil con una capacidad de producción renovada.

Foto: Transformador antes de la reparación

Photo: Equipo técnico de WEG realizando el servicio in situ

Foto: Transformador después de la reparación