Hitech Electric, empresa brasileña de electro movilidad, inicia 2023 con un hito histórico para la industria automotriz nacional: el lanzamiento de la primera línea de ensamblaje de vehículos utilitarios 100% eléctricos del país. La línea fue implantada en una nueva fábrica con un área total de 10,000 m², que será inaugurada el próximo mes en la ciudad de Campo Largo, estado de Paraná.

El proyecto cambia la dinámica de negocios y el desempeño de Hitech Electric en Brasil, posibilitando la implementación de nuevas tecnologías y convirtiéndola en una ensambladora automotriz, después de cinco años de actuar como importadora y desarrolladora de vehículos eléctricos. Hitech Electric es parte del programa Corporate Venture Capital (CVC) de Positivo Tecnologia, una empresa de tecnología brasileña que es socio estratégico e inversionista tecnológico del startup.

Además del lanzamiento de la línea de montaje y fábrica en Brasil, Hitech Electric presenta otra novedad: la sociedad con WEG para el suministro del Powertrain, término que combina motor + convertidor. La alianza también incluye el suministro de una batería de fosfato de hierro y litio (LFP) no inflamable a todos los vehículos ensamblados por Hitech Electric. Además, los SUV, camiones compactos, VUC (vehículo urbano de carga) y otros modelos desarrollados por Hitech Electric tendrán la condición de utilizar un paquete de baterías WEG adicional para la expansión de la autonomía.

Rodrigo Contin, director general de Hitech Electric, también explica que el portafolio de la empresa se ajustó para atender exclusivamente las demandas relacionadas con el transporte de carga de última milla. Son productos versátiles, robustos y eficientes, con tecnología aplicada y conectividad para potenciar la reducción de costos operativos para los transportistas urbanos, además de aumentar la seguridad posventa para los clientes a través de la fabricación nacional. “Ahora contamos con diferentes modelos eléctricos para el transporte de mercancías, hechos a la medida de las necesidades de última milla para pedidos y entregas, así como super aplicaciones, entregas urbanas, redes de comercio electrónico, entre otras. Nuestros modelos generan una drástica reducción en el costo operativo de las empresas. Además de impulsar la expansión de la industria en Brasil, sus modelos también traen ventajas para el medio ambiente: cero emisiones de carbono”, destaca.

El inicio efectivo del montaje de vehículos en la nueva fábrica se producirá en el mes de marzo. El primer lote de SUV y camiones compactos comenzará a entregarse durante el mismo mes. La capacidad operativa de la nueva planta de Hitech Electric se escaló por fases. En una primera etapa, la capacidad de montaje es de 50 vehículos mensuales, con posibilidad de ampliar a 100 unidades en el corto plazo. La expectativa es que se venderán aproximadamente mil vehículos por año al inicio del proyecto. También se prevé ampliar la planta en nuevas fases para atender la creciente demanda del mercado.