Pero sin duda hubo algo que llamo la atención de todos los visitantes. Un motor de fundición de hierro de mas de 3 metros de longitud. Este motor, fabricado por WEG, se pudo ver en el stand de la feria de Hannover 2004 en Alemania. Estos motores son de la línea HGF 630 y gracias a esta construcción tienen un comportamiento térmico muy superior a otros tipos de fabricación. El motor que se expuso en la feria tenia las siguientes características: pesa 15.000 kilos y tiene una potencia de 2500 kW. La tensión a que se conectan es de 6600V y su eficiencia es superior al 97,5%.
Y un dato curioso, para la producción de esta carcasa en la fundición fueron necesarias 25 toneladas de arena.
WEG es uno de los lideres mundiales en fabricación de motores eléctricos, y tiene una larga experiencia que le permite afrontar la construcciones de maquinas de este tipo.