WEG
  • Indice
  • Produits
    • PRODUITS ET SOLUTIONS DURABLES
    • Technologies et innovation pour la transition énergétique et la décarbonation
    • Chaîne d'approvisionnement responsable
  • Opérations
    • OPÉRATIONS CIRCULAIRES ET EFFICACES
    • Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions
    • Carbone neutre dans les opérations
  • Personnes
    • COLLABORATEURS ET COMMUNAUTÉS ENGAGÉS
    • Croissance durable des communautés
    • Bien-être intégral, diversité et inclusion
  • Gouvernance
    • GOUVERNANCE ET CONDUITE ÉTHIQUE
    • Engagement et communication transparente
    • Conformité et intégrité
WEG - Driving efficiency and sustainability

Eco-efficacité et gestion des déchets et émissions

Opérations circulaires et efficaces

L'économie circulaire cherche à maximiser la valeur des ressources tout en minimisant le gaspillage et les impacts environnementaux. Dans ce modèle, les produits sont conçus pour être durables, réparables et recyclables, encourageant la réutilisation et le recyclage des matériaux. Au lieu de suivre le modèle linéaire traditionnel de production et de consommation, où les produits sont fabriqués, utilisés et jetés, l'économie circulaire promeut l'idée d'un cycle continu, où les matériaux sont maintenus en utilisation le plus longtemps possible.

Cette approche contribue non seulement à la conservation des ressources naturelles, mais stimule également l'innovation, la création d'emplois et la croissance économique durable, devenant essentielle pour faire face aux défis mondiaux d'aujourd'hui, tels que le changement climatique et la pénurie de ressources.

Concrétisant l'engagement de WEG, nous avons des certifications ISO 14.001 démontrant la gestion environnementale dans les opérations de l'entreprise.

Programmes & Pratiques

Déchets et énergie

Déchets solides

WEG dispose d'un système de collecte sélective des déchets dans ses opérations. Ainsi, les déchets sont séparés et envoyés aux recycleurs de chacun des matériaux, permettant ainsi leur valorisation réintroduction des matériaux dans les cycles de production les plus divers. Il est important de souligner qu'une partie des déchets générés par les opérations sont recyclés par WEG lui-même, retournant ainsi au processus et faisant partie de ses produits. Tous les déchets sont envoyés à des entreprises écologiquement responsables, sélectionnées et développées par l'équipe de gestion environnementale de WEG.

En Savoir Plus

 

Énergie

WEG a une politique d'efficacité énergétique depuis 2012, qui démontre son engagement envers la gestion de cette ressource. Cette politique se traduit par des actions de surveillance et de réduction de la consommation d'énergie, contribuant ainsi à l'amélioration de l'environnement. WEG s'efforce de rendre ses sources d'énergie de plus en plus propres, renouvelables et durables.

Eau, effluents et ressources hydriques

WEG surveille la consommation d'eau de ses opérations et dispose de nombreux contrôles opérationnels qui garantissent une gestion efficace de cette ressource, évitant ainsi le gaspillage et favorisant une consommation consciente. Tous les effluents générés par les opérations sont correctement traités et régulièrement surveillés, afin de garantir le respect des législations et de minimiser les impacts sur les différents parties prenantes.

Une partie des effluents traités dans les opérations sont réutilisés dans les processus internes, certaines stations d'épuration permettant jusqu'à 100% de réutilisation de l'effluent traité. Nous adoptons des initiatives axées sur la réduction de la consommation d'eau et de la production d'effluents, par le biais du contrôle des fuites, de la surveillance de la consommation et du soutien aux programmes qui engagent tous les employés vers cet objectif, comme le KaizenWEG et le WEG Manufacturing System.

Investissements et dépenses en environnement

Les investissements environnementaux sont caractérisés en trois catégories :

  • Contrôle environnemental : lié au traitement et à l'élimination des déchets, au traitement des émissions atmosphériques et liquides, aux assurances de responsabilité environnementale et à la dépréciation des équipements et aux dépenses en matériaux et services de maintenance.
  • Équipements : liés à l'acquisition d'équipements pour le contrôle environnemental.
  • Gestion : lié à la rémunération des professionnels de la formation qui exercent des activités de gestion environnementale, de recherche et développement, et à la certification des systèmes de gestion environnementale.

Emballages durables et préservation de la biodiversité

Nous possédons une usine d'emballage, RF Reflorestadora, au Brésil. Cette unité produit tous les emballages en bois utilisés dans nos différentes gammes de produits. À cette fin, nous disposons de nos propres zones de reforestation qui garantissent l'approvisionnement continu en bois et la préservation de cette ressource naturelle, ainsi que de zones de forêts naturelles, de réserves légales et d'aires de préservation permanente qui contribuent à la préservation de la biodiversité locale.

Les zones respectent toute la législation et les exigences légales, y compris une zone de conservation des forêts natives beaucoup plus importante que le minimum établi pour la réserve légale.

En outre, WEG encourage et soutient les initiatives de reforestation consciente et de conservation de la nature, et investit dans le boisement de ses parcs industriels.

KaizenWEG

KaizenWEG a été créé en 2016 et constitue le cœur du système de gestion de l’amélioration continue de WEG, le WMS, où tous les collaborateurs sont encouragés à proposer des améliorations dans leur environnement de travail ou dans d’autres domaines de l’entreprise, en identifiant les gaspillages, en analysant les causes et en participant à des équipes multidisciplinaires pour la résolution de problèmes. 

Étant l’un des piliers de la Gestion Participative de l’Entreprise, depuis sa création plus de 300 000 améliorations ont été mises en œuvre, apportant davantage de sécurité, de qualité et de productivité, tout en rendant l’environnement de travail de plus en plus efficace et durable.

La recherche collective de l’excellence opérationnelle et de la durabilité dans un contexte de verticalisation des processus fait de la gestion participative un élément clé pour maximiser les résultats de WEG.

Regardez la vidéo du lancement de la nouvelle plateforme KaizenWEG: 

Vidéo de lancement

 

WMS (WEG Management System)

WEG's continuous improvement management system is WMS, whose main objective is to identify and eliminate losses and waste.

Results are maximized through safety, quality, cost and GHG (greenhouse gas) emission prioritization matrices, which guide the development of projects to optimize or eliminate such waste, contributing to a more efficient and sustainable world.

In addition to the optimization work fronts, multidisciplinary teams act as central points for continuous improvement, bringing innovations and disruptions to our processes.

One of these central points is the Environment and Energy pillar, which aims at and systematizes the reduction of environmental impacts, working to reduce or eliminate the generation of waste and emissions, the consumption of energy resources, chemical cleaning and inputs in general.

See more

 

WEG Replacement Plan (Available only in Brazil)

Recycling is a serious subject for WEG, extended up to business. By means of the program for reusing electric motors, the “Exchange Plan”, the company has granted a discount on the purchase of a new motor with performance above the law requirements in exchange for a used one. Besides the financial benefit to the customers, the initiative ensures that the low-efficiency motor is no longer used. Once collected by the company, the motors are dismantled and separated into parts for distribution to accredited and tracked recyclers.

 

Benefits

  • Reduction of electric energy consumption

  • Reliability of the plant

  • Reduction of operating costs

  • Factory Warranty

  • Standard products - offer complete interchangeability with motors already installed

 

Item

2021

2022

2023

2024

Products sold that can be reused or recycled* (%) – Weight basis

68

73

65

70

Products that were actually reused or recycled by the company * (%) – Weight basis

12

16

14

4

* It takes into account only the products placed and recalled in the Brazilian market

 

Investments in Environment

Environmental investments are classified into two categories:

Capital Investments: Refer to the acquisition of environmental control equipment.

Operating Expenses (R$): Refer to waste treatment and disposal, atmospheric and liquid emissions treatment, environmental liability insurance, and equipment depreciation, as well as expenses for materials and maintenance, as well as expenses for the compensation of personnel working in environmental management, research and development, and certification of environmental management systems.

Below is the amount invested in each category:

 

Item

2021

2022

2023

2024

Capital Investments (R$)

1,329,000

1,788,000

1,819,000

11,141,393

Operating Expenses (R$)

14,684,000

17,753,000

23,509,000

33,605,910

% of operations covered (%) 70 70 70 89

 

Enviromental Certification

In 2024, considering the scope of employees, 70,8% of the WEG group was covered by ISO 14001 certification.

Click here to access the certificates

 

Environmental Audits

WEG has an environmental audit cycle process that covers all of its industrial operations.

In annual environmental audit process, WEG guarantees compliance with environmental legislation in all industrial operations.

 

Performance Indicators

In 2023, the scope of monitored units was expanded, including the company's business addresses. Thus, 100% of WEG's global addresses are now included in the indicators.

 

Energy

WEG has had an Energy Efficiency Policy since 2012, in which it shows its commitment to the management of this input. This policy develops actions to monitor and reduce energy consumption, which contributes to improving the environment. WEG intends to increasingly make its energy sources cleaner, renewable and sustainable.

Total energy consumption

Unit

2021

2022

2023

2024

Total non-renewable energy consumption

MWh

535,599

510,110

454,702

212,113

Total renewable energy consumption

MWh

57,801

88,904

129,202

427,398

Total energy consumption (Non-Renewable + Renewable)

MWh

593,400

599,014

583,904

639,511

Coverage data (%)

In relation to employees

100 100 100 100

Renewable energy acquisition

In 2024, WEG ensured that 66.8% of energy consumption would come from renewable sources with guaranteed origin through self-production, purchase of renewable energy certificates (I-REC) and bilateral contracts.

Atmospheric emissions

WEG monitors atmospheric emissions related to volatile organic compounds. Below is the result of emissions related to equipment monitored in recent years.

 

Item

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Emissions of volatile organic compounds - VOC (t/year)

93.5 135.2 114.5

139.3

191.3 241.3

coverage rate (%)

56

56

56

61

72

61

 

Environmental Violations

One of WEG's top priorities is compliance with the environmental legislation applicable to its operations. In the last 4 years, there were no evidence of significative environmental fines applied to WEG businesses. 

Sepa más sobre las acciones de WEG en Sustentabilidad

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

WEG Pinturas en Argentina adopta energía 100% renovable en colaboración con 360Energy

El proyecto refuerza el compromiso de WEG con la descarbonización de la industria y el uso de fuentes limpias.

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

WEG ofrece soluciones de acabado técnico para entornos de salud

La tecnología de pinturas en polvo combina protección, seguridad operativa y sostenibilidad en aplicaciones hospitalarias

WEG presenta su Informe Anual Integrado 2025 y destaca avances en sostenibilidad

WEG presenta su Informe Anual Integrado 2025 y destaca avances en sostenibilidad

Los resultados reflejan inversiones en innovación, desarrollo de personas y avances consistentes en acciones ESG

WEG apoya la preservación de patrimonio industrial del Reino Unido con una solución Motion Drives

WEG apoya la preservación de patrimonio industrial del Reino Unido con una solución Motion Drives

Proyecto desarrollado con Sheffield Transmission permite la operación segura y sostenible de una máquina de vapor histórica de 1855 sin modificaciones estructurales

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

Eficiencia energética y automatización: Móveis Videira moderniza filtro de mangas con solución WEG

El sector mueblero avanza en sostenibilidad con un ahorro promedio del 32% en el consumo de energía

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Teléfono: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

Instagram LinkedIn YouTube

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability