Zurück zu Mein Konto
· Significa que o contato do relé de by-pass interno está aberto;
Esta proteção fica monitorando se o contato do relé de by-pass interno da SSW-05 está fechado ( funciona apenas quando a SSW-05 está em regime - 100% de tensão).
Observação:
Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.
Esta proteção fica monitorando sempre a tensão de alimentação da eletrônica (A1 e A2), sendo que caso a tensão ficar abaixo de 80 Vac atua a proteção.
Observação:
Esta proteção pode ser habilitada ou desabilitada por sua respectiva chave dip-switch.
· Significa que há erro externo na SSW-05;
· Atua quando a entrada digital DI1 estiver aberta. A entrada digital DI1 deve estar programada como Erro Externo (P264=2).
Significa que a Soft-Starter está Pronta para Operar.
· Aceso: SSW-05 com tensão, aguardando comando de aciona, ou com tensão plena na saída;
· Piscando: SSW-05 em rampa de aceleração/desaceleração.
Significa que a Soft-Starter está Em Operação:
Acende somente quando a SSW-05 está em regime (o motor está com tensão plena).