WEG está ampliando su actuación en el sector de maquinaria agrícola de Turquía mediante una nueva solución de automatización desarrollada en asociación con uno de los principales fabricantes del segmento en el país. La cooperación introduce un sistema inteligente de control de velocidad de ventiladores, basado en los variadores de velocidad CFW300 y CFW500 de WEG, lo que marca otro paso relevante en una relación en crecimiento que ahora evoluciona hacia un suministro continuo. 

La solución se estructura a partir de una aplicación dedicada que utiliza la funcionalidad SoftPLC disponible en las series CFW300 y CFW500. A partir del procesamiento de datos de temperatura ambiente en tiempo real, el sistema ajusta automáticamente la velocidad de los ventiladores, garantizando que la ventilación se entregue con la intensidad exacta necesaria para mantener condiciones ideales dentro del entorno de producción. 

Esta automatización genera una transformación tangible en las operaciones diarias del OEM. Mediante un control preciso y dinámico de los ventiladores, el sistema permite: 

  • Ajuste automático de la velocidad según umbrales de temperatura predefinidos 
  • Optimización del consumo energético 
  • Reducción de los costos operativos gracias a una ventilación más eficiente 
  • Mayor estabilidad térmica en toda el área de producción 

En la práctica, esto significa que el sistema de ventilación deja de operar a velocidades innecesariamente altas, reduciendo el desperdicio de energía y el desgaste mecánico. El resultado es una operación más económica, confiable e inteligente, impulsada por tecnología de variadores robusta, compacta y de fácil integración. 

Para el OEM, la adopción de la plataforma de automatización de WEG refuerza su estrategia de modernización de la maquinaria y de los procesos internos. La empresa, reconocida como uno de los líderes de la industria en Turquía, integra la solución directamente en su planta de producción, logrando mejoras medibles en eficiencia y preparándose para futuras ampliaciones a medida que la cooperación evoluciona. 

Para WEG, el proyecto demuestra la solidez de su portafolio de variadores en aplicaciones que exigen flexibilidad, control inteligente y una excelente relación costo-beneficio. La implementación exitosa de esta solución establece una base sólida para ampliar la presencia de WEG en el mercado turco, especialmente entre fabricantes que buscan tecnologías de automatización inteligentes y escalables. 

El impacto generado en este suministro está lejos de ser estándar. La combinación de la lógica SoftPLC, el control preciso dependiente de la temperatura y la operación energéticamente eficiente posiciona a los CFW300 y CFW500 como habilitadores claves para sistemas modernos de ventilación industrial. 

A medida que la optimización energética gana cada vez más relevancia en la industria manufacturera a nivel mundial, proyectos como este demuestran cómo la tecnología inteligente de variadores puede generar mejoras inmediatas en las operaciones diarias. La cooperación continua refuerza el compromiso de largo plazo de WEG con el desarrollo de procesos más inteligentes, eficientes y sostenibles en la industria de maquinaria agrícola de Turquía.