巴西石油公司的超级平台P-57平台已于近日下水,其石油日产量有望突破18万桶。该平台计划于11月底从位于巴西北部坎波斯盆地的Parque das Baleias起步投产,其中多项WEG解决方案发挥了巨大作用。
SBM(Single Buoy Moorings)公司承担了P-57的全部设计、采购和建造工作。WEG作为其供应商,负责将产品发运到新加坡船厂,然后在这里完成船只的改造升级以及大多数产品的集成。
“SBM和WEG的联手并不是简单的合作关系,而是为了共同的目标而并肩作战。P-57是一项庞大复杂、时间紧迫的工程。两家公司通过良好的沟通机制,保持双方默契并和巴西石油公司协调一致,最终经受住了严峻的考验,”SBM FPSO P-57整体解决方案经理Jean-Francois Labrunie评价道。
WEG一揽子解决方案包括:中压配电盘、低压配电盘、电机控制中心(MCC)和中低压干式变压器以及其他监控和安全子系统。
在向直接合作的不同OEM厂商提供多台电机后,整个订单全部交付完毕。气体压缩机的电机售给瑞士MAN涡轮机公司;水泵电机售给巴西SULZER公司,而一般用途电机则售给了巴西KSB公司。
所有产品均通过ABS认证。必要时也可依据巴西和国际标准取得分级区域应用认证。“每一个项目都预示着一个新挑战、一道难以逾越的鸿沟,所以巴西石油公司的经验是与供应商密切合作,共同应对。 我们自身能力有限,无法解决所有难题。 由于P-57项目国有性质非常高,本地供应和支持成为了一个决定性的因素。WEB并不是一家单纯的巴西公司,它也是一家令人印象深刻的真正跨国企业:公司规模、工作环境、工程能力和质量都是我们考虑到的极其有利因素,”巴西石油公司部门经理Claudio Jacyntho表示。
P-57属于一种FPSO型平台(即浮式生产储油卸油船),是Jubarte油田二期开发的重要组成部分。 它在1260米深海区作业,生产17度API(原油重度单位)原油。日产量将达到18万桶原油、200万立方米天然气。总共运营22口井,其中15口用于石油开采,7口用于注水。它将成为圣埃斯皮里图州海岸第一个利用此项技术的作业单位。
P-57项目的电气产品供货清单
产品 数量
中压配电盘 39
高压配电盘 136
防爆低压配电盘(增安型) 22
中压变压器 08
低压配电盘 09
水泵用中压电机 10
压缩机用中压电机 04
通用/OEM电机(低压) 150
PMS – 电源管理系统 01
UPS–不间断电源 01