于2001年签合同,由WEG 供应的低压和中压发动机、驱动器和CCM(发动机控制中心)给VOTORANTIM集团旗下的几个工厂。VOTORANTIM集团在巴西是最大的联合经济体之一。它在工业领域里,涉及水泥、混凝土、纸浆、造纸、钢铁、浓缩橙汁和一些别的工厂。WEG的技术贩卖分析员Roberto Carlos Contini 解释说:“由于合作的成功,这协议延长,直到2012年”。
项目的投资将近四千五百万元巴币,共八个变电站,分布在巴西全国不同的地点。其中供应给VOTORANTIM水泥厂,就有六个变电站。它的系统有69千伏特和138千伏特,不同的电压;产电量在7.5 MVA 到30MVA之间。其中一座变电站,坐落在PECÉM/CE的新碾磨厂,已经开始运作供应电了。其它的设备将供应给ARATU/BA、 XAMBIOÁ/TO、 PORTO VELHO/RO、VIDAL RAMOS/SC 和 BARAÚNAS/RN等工厂。WEG 变电设备商务中心的合同协调员,Kleber Sartori 先生说:“这些变电站正处于装配阶段,其中ARATU和XAMBIOÁ的两座变电站将于今年通电。剩下的,在2009年底前将开始运作。不论我们的客户在何处,工程都是从土方作起,一直到变电站通电为止(Turn-key)。“
在下列的工程能够看到这两个巨型企业的合作。WEG 正在为VOTORANTIM金属公司装配两个变电站,一台为138千伏特,另一台为230千伏特,它们的发电量分别为30MVA和180MVA。建设在BARRA MANSA/RJ 和NIQUELANDIA/GO 两个县城里,第一个座已经,装配完毕,可以随时通电。第二座将在今年内进入运行。