Zest Electric Motors的项目经理Gary Daines说”我们带了几台变压器到南非,但带一台变压器到RDC刚果民主共和国的物流情况就完全不一样了。”
一开始把变压器经过南非送到博茨瓦纳,然后经过津巴布韦到赞比亚,再到刚果民主共和国。每经过一个国家就需要办进关和出关手续。除此外,3500公里的陆路运输,在不同路基上运输,增加了不上挑战。
两套WEG供应给Zest Electric Motors的最大的变压器,将在卢本巴希,扎伊尔的边境装配和进行调试。这两台变压器的主蓄油槽的重量,每台90吨重,由一艄特别的船来货运它们。
零配件装满六个集装箱,以车队方式陆路云输。Daines先生说:”策划是最大的挑战,不容易正确的估计每个不标准配件的长度,还有如何保证车队及技术人员和变压器同时到达现场。 “
一个很好的例子来了解精准的时间控制的重要性, 变压器冷却用的油是不允许太早运输 ,停留在现场的时间必须尽量的缩短。
Daines先生还说:我们竟量的调整我们的计划来适应环境的需要,但是像赞比亚的国葬使边境关闭了两天,这是在我们所能够控制之外。由于大家同心合力参与了紧凑的进度表的制作,所以我们才能够超逾很多难题。
另外Daines先生还加添了计划的重要,就是装配的地点没有电力供应,由一个团队带了设备从南非来到当地及很幸运在附近的另一些施工单位租借到吊车来搬运大型的变压器。
这两台变压器是由Anvil Mining矿业公司为了发展刚果民主共和国的喀坦加省的省会卢本巴希的电力基础建设而购买的。这设备将属于刚果民主共和国的社会服务供应公司SNEL的资产。
从接到Anvil的变压器订单起,Zest所卖的变压器数量从150台增加到300台。这是一个很大的数字,因为Zest于2004年才进入这变压器市场。Daines说它的成功由好些因素造成的,由于对待客户的认真、对市场的了解及和WEG的合作,使它能够有灵活的适应性,能够达到客户的特殊要求。
灵活的适应性的一个实际例子是,Zest能够达到Eskom的特殊要求。它将以一个合同供应Eskom 67台2.5 MVA 到80 MVA的变压器。Daines说这合同的获得,证明WEG变压器的品质及有能力达到苛刻的交货期要求。
这合同是为了2010年世界足球杯的到来和当地用电量的增加。它将帮助解决电力供应的缺乏,为制定的公共电力供应基础建设现代化项目的一部分。
Daines说Zest成为变压器市场的主要供应商,主要因素是因为Eskom这基础建设项目的施工时间紧凑,供货期短。
不久前WEG在巴西扩建了它的生产能力,使它能够很容易的达到Eskom期限的要求。他说:Eskom的订单是我们的骄傲。因为公共供电集中了采办程序,使它和别的比起来,更有效的达到黑人公民权。它以一个全面的招标基础对供应商们作了评估。Zest按照规格,达到了所有的要求。
除了供应分布在乌姆塔塔, 德班, 开普敦, 纽卡斯尔, 马格特和Dwaalboom等全国各地的变压器外,Zest还负责它们的装备和试车。Daines说这些将分包给当地公司完成,主要的当地参与者将到巴西接受WEG的培训。
供应给Eskom的变压器,使用最新的人格化设计和技术。Eskom聘请了一家顾问公司,检验规格及派遣一个队伍到WEG巴西,对最终设计做了详细的检查。在设计上加入了一些特征于WEG的变压器,这使它的产品成为市场上的标准。
举一个例子,为了增加闭锁偏离放电选择器的安全和耐用的设计。涉及偏离选择器人体工效的設計,把位子定在最適合操作員的方位。還有一個卸压設備的創新,把油引导远离变压器,到一個空隙地帶,而和操作員沒有任何接觸,以避免污染。
在WEG内部發展了一個規格給防腐漆,這代表WEG的变压器能夠承受最惡劣的环境。它的結果給产品帶來了25年的工作寿命,凸显了变压器的耐用性和可靠性。
Daines說变压器除了用在发电上,在一般工業和矿业上的用途不断地增加,它在保证电力不间断的供应和稳压方面,占很重要的角色。由于我们保证快速的供应和维修使Zest成为在南非变压器供应商的代名词。