WEG南通(以下简称WNT)亚洲销售会议于2016年2月25号、26号两日,在江苏南通胜利召开。来自新加坡、马来西亚、日本、泰国、韩国以及澳大利亚的各区销售经理、总监,听取了公司领导对2015年度销售情况的总结,分享了各自市场的销售现况,依此预测并制定了2016及2020销售指标。
针对亚洲市场的需求,此次会议WNT隆重介绍了四款新型工业电机:
(1)W21-IE4能效系列电机,WNT是中国首家发布上市IE4电机的企业,这绝对是一项具有里程碑意义的事件。WEG一直以来积极响应节能减排、绿色环保的政策号召,以减少地球能源损耗和降低二氧化碳排放为己任。
(2)W20-IE3能效系列电机也在会议上首次露面,进一步完善了WEG低压系列电机的产品范畴,为WEG今年的市场拓展锦上添花。
(3)中高压系列中W50电机隆重问世!该款电机功率范围为75到1250 kW, 基座从IEC 315到450,紧凑型电机的铸铁机壳,适用于多种电压等级,且运行中振动小、噪音低,因其完美的操作性能,非常适用于重工业领域。
(4)除此之外,中高压系列中,一款全铸铁制成的且能满足类似采矿和水泥行业高强度运作的电机W60也全面问世。该款电机功率范围为200到4250 kW, 基座从IEC 355到560,同样适用于多电压等级,展示了其勘称完美的设计艺术与前沿性能。
这四款新型电机是公司设计研究团队辛勤劳作几个月的完美结果,由此使得此次会议意义非凡,更是WEG在亚洲的发展征途上一次大步伐的跨越。WEG一直致力于提供科技尖端、先进的艺术产品,这使得WEG得以在亚洲蓬勃发展,品牌知名度与日俱增。我们将坚持以可靠的质量为社会提供更加节能减排的产品!