WEG, a través de su segmento de Pinturas y Revestimientos, suministró una solución de protección anticorrosiva y antiincrustante para la construcción de una nueva gabarra destinada a la industria acuícola en Ecuador. El proyecto fue desarrollado en uno de los principales astilleros de Guayaquil, con el suministro realizado por Pintusariato S.A., distribuidor de WEG en el país.
La aplicación fue desarrollada para atender las condiciones severas a las que están sometidas las embarcaciones del sector, que permanecen constantemente expuestas al agua salada, la humedad y los organismos marinos, factores que aceleran los procesos de corrosión y deterioro de las estructuras metálicas. En este escenario, la elección de un sistema de revestimiento adecuado es fundamental para preservar la integridad de la embarcación y contribuir a su disponibilidad operativa.
Para el proyecto, WEG proporcionó un plan completo de revestimientos industriales-marinos para diferentes áreas de la embarcación, incluyendo obra viva, obra muerta, cubierta, caseta y ambientes interiores. El sistema combina soluciones anticorrosivas y antiincrustantes de alto desempeño, desarrolladas para proteger las superficies metálicas contra la acción del ambiente marino y reducir la adherencia de organismos en el casco.
Además de contribuir a la protección de la estructura, el sistema antiincrustante ayuda a mantener el desempeño operativo de la embarcación. La reducción de la acumulación de organismos en la superficie sumergida ayuda a minimizar las pérdidas de eficiencia y el aumento del consumo de energía provocado por la mayor resistencia al desplazamiento de la embarcación.
La elección de las soluciones WEG también refuerza la confianza construida a lo largo de proyectos anteriores. Esta es la segunda embarcación de características similares desarrollada por el cliente con sistemas de pintura WEG, después de los resultados positivos obtenidos en un proyecto realizado anteriormente. El desempeño observado contribuyó a la continuidad de la asociación y a la elección de la marca nuevamente para este nuevo proyecto.
Entre los beneficios esperados se encuentran una mayor durabilidad del sistema de protección y la optimización de las futuras actividades de mantenimiento. Cuando se aplican y mantienen de acuerdo con las especificaciones, los revestimientos industriales-marinos WEG pueden facilitar futuras intervenciones, reduciendo la necesidad de preparación de la superficie hasta el metal base y contribuyendo a disminuir el tiempo y los costos involucrados en los procesos de mantenimiento.
La participación de WEG en la construcción de la nueva gabarra refuerza la presencia de la compañía en el sector marino ecuatoriano y demuestra su capacidad para desarrollar soluciones específicas para ambientes de elevada agresividad. Con un portafolio orientado a la protección anticorrosiva y al desempeño de activos, WEG continúa apoyando a astilleros, operadores y empresas de la industria acuícola en la búsqueda de mayor confiabilidad, durabilidad y eficiencia durante toda la vida útil de sus embarcaciones.