WEG es el proveedor del Sistema Completo de Almacenamiento de Energía de Baterías de Litio-Ion a escala de Servicios Públicos para la planta de estudio de generación de hidrógeno verde Furnas, instalada en la Central Hidroeléctrica Itumbiara, de Goiás y Minas Gerais.

Con una capacidad instalada de 300kW y 600kWh, el BESS (Battery Energy Storage System) forma parte del Proyecto de Investigación y Desarrollo (I + D), regulado por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), que probará el almacenamiento de energías estacionales e intermitentes y su interacción con el Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Denominado “Desarrollo de sinergia entre fuentes hidroeléctricas y solares con almacenamiento de energía estacional e intermitente en sistemas de hidrógeno y electroquímicos - SHSBH2”, este proyecto de I + D es el resultado de un trabajo en conjunto entre Furnas y la empresa Base Energia Sustentável, asociada a la Unesp (Universidad Estatal de Sao Paulo); Unicamp (Universidad de Campinas); Senai (Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial); Universidad de Brandemburgo (Alemania): institución académica con experiencia en almacenamiento de hidrógeno; y sistema solar fotovoltaico, empresa colaboradora con experiencia en la implementación de sistemas fotovoltaicos.

“Participar en un proyecto pionero de generación de hidrógeno verde es una gran oportunidad para mostrar nuestra experiencia para satisfacer el creciente mercado de almacenamiento de energía por baterías, también en Brasil”, dice Manfred Peter Johann, Director Superintendente de la Unidad de Negocio de Automatización de WEG.

Sobre el proyecto de generación de hidrógeno en Itumbiara:

La primera etapa consistió en la instalación de una planta fotovoltaica con capacidad para producir 1000 kWp (kilovatios pico, unidad de potencia asociada a la energía fotovoltaica). De esta cantidad total, 200 kWp provendrán de placas solares flotantes en el reservorio y 800 kWp de placas solares instaladas en el suelo. La planta de hidrógeno de Itumbiara fue elegida para la ubicación del proyecto por las buenas tarifas de generación solar y por permitir un depósito de almacenamiento adecuado para la instalación de paneles fotovoltaicos flotantes.

La energía generada por el sistema fotovoltaico alimenta un electrolizador que produce hidrógeno a partir de un proceso físico-químico con agua. A continuación, el hidrógeno se almacena en forma de gas, en un tanque de 900 metros cúbicos de capacidad a 27 bar, instalado en la planta. Para la conversión de la energía química contenida en el hidrógeno en energía eléctrica se utiliza una célula de combustible. El resultado de la conversión es electricidad y vapor de agua.

Además del hidrógeno, el proyecto también permite la investigación del almacenamiento electroquímico en baterías de litio. Utilizadas en este proyecto para apoyar la puesta en marcha de la planta de hidrógeno y proporcionar reserva de energía (backup) para eventuales fallas, las baterías de litio también aseguran un suministro rápido de energía durante las fluctuaciones de carga.

El almacenamiento de hidrógeno generalmente proporciona un mayor tiempo de funcionamiento, pero la eficiencia aún se reduce, alrededor del 35%, frente al 97% de las baterías. Esto ocurre debido a las pérdidas en la electrólisis y conversión en electricidad. Las pruebas en Itumbiara evaluarán la tecnología del electrolizador, el costo de mantenimiento, la vida útil de los equipos, las pérdidas de eficiencia derivadas del desgaste del sistema, la calidad de la energía almacenada y el tiempo de respuesta cuando se interactúa con el Sistema Interconectado Nacional, entre otros aspectos. Estos análisis pueden proporcionar información esencial para el desarrollo de grandes proyectos. FURNAS es pionera en estos estudios.

La energía se integrará al Sistema Interconectado Nacional (SIN) a través de la subestación instalada en la planta de Itumbiara y se utilizará para apoyar los servicios de energía hidroeléctrica, como iluminación, ventilación y otros.