En agosto, WEG embarcó los últimos motores de la segunda y tercera etapas del proyecto de irrigación HNSS, promovido por el gobierno hindú con incentivos del Banco Mundial. El objetivo es brindar condiciones de fertilidad a los campos y también garantizar agua para el consumo humano. Hoy, dos tercios de la producción agrícola hindú dependen de la irrigación. Esto corresponde a un 83% del consumo de agua. Se suma a eso la necesidad de alimentar a la segunda mayor población mundial con más de un billón de habitantes.
El proyecto HNSS es considerado uno de los mayores del mundo y debe beneficiar a más de 80 millones de personas irrigando un área de cerca de 2,5 mil km². WEG participa del sistema de irrigación a través de la empresa Kirloskar Brothers Limited de la India. KBL compra los motores, añade la bomba de agua y vende el sistema de bombeo entre depósitos a la Secretaria de Irrigación del Estado de Andrah Pradesh en el Este de la India. La fabricante de bombas hindú suministra el proyecto completo a la estatal, incluyendo construcción civil.
En total, dejaron la fábrica de WEG en Jaraguá do Sul, desde el Puerto de Itajaí, 72 motores síncronos verticales de gran porte que ofrecen alta eficiencia con menor consumo de energía, así como 72 juegos de frenos, tableros de excitación y piezas sobresalientes. La potencia total suministrada fue de 307600 kW, el equivalente a un tercio de la capacidad instalada de una usina termoeléctrica como la del complejo de Jorge Lacerda en Capivari de Baixo (SC), que está entre las mayores de América Latina. En la primera etapa, realizada en 2008 y 2009, WEG suministró 32 motores de alta tensión para KBL. “Vendemos para esta empresa desde 2004. En estos siete años ya suministramos aproximadamente 200 motores solamente para proyectos de irrigación”, afirma Rodrigo Vallandro de Carvalho, del departamento Asia Pacífico de WEG International Division (WID).
Fábrica en la India
Además de la alta eficiencia de los motores, el diferencial del suministro para KBL es la atención personalizada por parte de la filial en la India, escritorio que WEG mantiene desde 2004. La inversión de la empresa en el país, donde mantiene negocios en las áreas de irrigación, generación de energía eléctrica, hidráulica y térmica, se presenta aún más intensa. WEG está construyendo una fábrica de motores eléctricos en Hosur, en la provincia de Tamil Nadu, en el Sul de la India, con inicio de la producción programado para el final de 2010. La nueva unidad producirá cerca de 180 motores y generadores de alta tensión en su año de estreno, empleando a cerca de 250 personas en una primera etapa.