Un transformateur triphasé de puissance à l’huile – 225 MVA 275 kV – jouera un rôle remarquable dans la distribution d’énergie de la sous-station de Tealing Grind, de la Scottish Hydro-Electric Transmission Ltd., en Ecosse, une des plus importantes concessionnaires d’énergie d’Europe.
D’un poids de 241 tonnes, c’est le plus grand transformateur exporté jusqu’aujourd’hui par la WEG, et il a été projeté pour la Nokian Capacitors, entreprise du groupe Areva, qui développe et fabrique des systèmes pour la compensation de réactifs et de filtres d’harmonicas (étroitement liés à la qualité de la fourniture d’énergie) étant une des principales références dans ce secteur dans le monde entier. Le transformateur a été développé pour une application spéciale, la Compensation Statique Variable (Static Var Compensation), spécialité de la Nokian Capacitors, et répond à des normes internationales de qualité et d’ingénierie, ainsi qu’à des caractéristiques spécifiques exigées pour son application.
Dans la pratique, la Static Var Compensation est utilisée dans des lignes de transmission d’énergie et aide à éliminer des problèmes de fluctuation de tension causés par de rapides changements de puissance et des défauts dans des lignes de transmission qui peuvent, entre autres, affecter la qualité de la fourniture. "Ces produits procurent une réduction de l’oscillation de tension et des distorsions dans le système", explique Fernando Rodolfo da Silva, administrateur de Contrats du département de Ventes Internationales de la WEG.
Outre les 157 tonnes du récipient principal du transformateur, l’équipement a également disposé de sept tourets d’accessoires. Ensuite, cette fois-ci dans la sous-station, tout le montage de l’équipement a été supervisé de près par des professionnels de la WEG.