No Brasil o mercado sucroalcooleiro não para de crescer. O país é um dos maiores produtores mundiais de açúcar e ocupa papel de liderança no setor global de biocombustíveis. Entre os grandes produtores sucroalcooleiros do país está o Grupo Santa Terezinha, criado no início dos anos 60 e com oito unidades na região Noroeste do Paraná, que buscou na WEG a solução para uma importante mudança em seu processo industrial.
Nesse mercado cada vez mais exigente, o Grupo investiu na eletrificação dos exaustores das caldeiras 1 e 2 da usina, localizada no município de Cidade Gaúcha/PR. Foi efetivada a troca das turbinas das caldeiras por motores elétricos acionados por inversores de frequência, onde a variação de velocidade e controle do processo possibilita eficiência energética e confiabilidade, somada a diminuição das paradas e manutenções corretivas. No antigo modelo, as turbinas eram alimentadas pelo vapor gerado no processo de queima do bagaço da cana, com baixa eficiência e manutenção elevada, não alcançando os padrões atuais exigidos pelo mercado sucroalcooleiro.
Há algum tempo a WEG vem apresentando projetos de eletrificação e mecanização de sistemas que utilizam turbinas a vapor. Segundo o engenheiro da WEG Automação, Márcio Bramorski, a alteração desse sistema não visa somente a diminuição do consumo de vapor, aumento da eficiência e menor custo operacional para o cliente, mas também sobras de vapor que poderão ser direcionadas aos turbogeradores, produzindo mais energia que pode até mesmo ser vendida no mercado. “A aquisição desta solução tem um retorno de investimento garantido e que muitas vezes supera a expectativa do cliente em poucas safras”, explica.
Como a Cidade Gaúcha já operava com dois exaustores similares eletrificados, passou a contar com quatro exaustores com as mesmas características. A usina também adquiriu um motor reserva que foi construído para ser totalmente intercambiável entre os quatro sistemas, dando maior confiabilidade à operação. Para o responsável técnico do Grupo, o Eng. Fabrício Fregadolli, conhecer os produtos da WEG, a marca e a proximidade de uma representação, foram decisivos para a aquisição dos equipamentos
O fornecimento para a Usina Santa Terezinha foi coordenado pela equipe de Centro de Negócios da WEG, onde apenas uma pessoa fica responsável pelo processo de fabricação de todos os componentes dentro da empresa. Desta forma o cliente ganha maior segurança e principalmente maior agilidade no fluxo de informações e definições técnicas comerciais.
Setor em expansão
Segundo a União da Indústria de Cana-de-açúcar (Única) a área cultivada com cana-de-açúcar no Brasil totalizou cerca de 7 milhões de hectares em 2007, e deve dobrar até 2020, elevando a produção anual para um bilhão de toneladas, ou mais do que o dobro dos 480 milhões de toneladas processados na safra 2007/08. O crescimento é necessário para atender à crescente demanda interna, especialmente devido ao sucesso dos veículos Flex-Fuel, assim como à perspectiva de ampliação das exportações de etanol brasileiro nos próximos anos.
Escopo do fornecimento:
- 2 Equipamentos de acionamento com inversor de frequência montado em painel modelo AFW09 0600T / 440V – Regenerativo
- 3 Motores elétricos trifásicos, modelo HGF500cv 4Pólos 440V
- 1 Transformador trifásico a seco com potência de 1500 kVA – 13,8kV / 0,44kV
- 1 Start-up dos equipamentos