La agilidad en la atención, la flexibilidad en la búsqueda por soluciones y el menor plazo de entrega hicieron la diferencia en el suministro de los servicios de reparo de un transformador elevador trifásico (195 MVA 20/230 kV) de la Usina Termoeléctrica Jorge Lacerda IV, en Capivari de Baixo (SC), por WEG en 2007. Perteneciente a Tractebel Energía S/A, mayor empresa privada de generación de energía en Brasil, la termoeléctrica estaba con 50% de su producción de paro debido a un problema en uno de los dos transformadores responsables por la elevación de la tensión para transmisión da energía generada en la usina. O sea, solamente la mitad de los 366 megavatios producidos estaba siendo entregada al sistema integrado de energía del País, lo que podría resultar en una serie de perjuicios a Tractebel.

WEG aceptó el desafío de reparar un transformador de otro fabricante, desarmó el equipamiento, lo llevó hacia la fábrica, ejecutó el reparo, incluyendo rebobinado completo, y lo ha reinstalado en el sitio. Todo esto en 120 días, un plazo considerado excelente por el cliente, ya que este mismo reparo generalmente consume entre 180 y 210 días. “WEG tiene una producción verticalizada – tanque, bobinas e equipamientos periféricos –, lo que garantizó agilidad y, en el caso da Jorge Lacerda, entrega del equipamiento en un plazo que otro fabricante no lograría. Esta agilidad fue fundamental para la usina”, destaca Rubens José Nascimento, gerente de Mantenimiento de Sistemas de Tractebel.

En febrero, fue inaugurada más una usina de Tractebel que cuenta con equipamientos WEG: São Salvador, en el estado de Tocantins. Los dos transformadores WEG instalados en la hidroeléctrica tienen potencia de 135,5 MVA – tensiones de 13,8 elevando para 230 kV. “Nuestro suministro envuelve más un transformador que va a quedarse como reserva. Ubicado en la usina São Salvador, va a atender, todavía, la Subestación Cana Brava”, aclara Carlos Diether Prinz, director de la unidad de Transformadores de WEG. El transformador reserva tiene potencia de 170 MVA – tensiones de 13,8 elevando para 230 kV.