WEG
  • Início
  • Produtos
    • PRODUTOS E SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS
    • Tecnologias e Inovação para a Transição Energética e Descarbonização
    • Cadeia de fornecimento responsável
  • Operações
    • OPERAÇÕES CIRCULARES E EFICIENTES
    • Ecoeficiência e gestão de resíduos e emissões
    • Carbono Neutro nas Operações
  • Pessoas
    • COLABORADORES E COMUNIDADES ENGAJADOS
    • Crescimento Sustentável das Comunidades
    • Bem-estar Integral, Diversidade e Inclusão
  • Governança
    • GOVERNANÇA E CONDUTA ÉTICA
    • Engajamento e Comunicação Transparente
    • Compliance e Integridade
WEG - Driving efficiency and sustainability

Bem-estar integral, diversidade e inclusão

Seguridad y salud

WEG está comprometida con la seguridad, el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida de sus empleados, proporcionando un entorno seguro y saludable para las actividades diarias.

Algunos de los programas y acciones que promueven la salud, el bienestar y la calidad de vida: Programa Vivir Bien, Campañas de Vacunación, Gimnasia Laboral, Programa de Salud Ocupacional y Vigilancia Médica, Programa de Ergonomía y Programa de Conservación Auditiva de WEG.

Algunos de los programas y acciones que promueven la seguridad: Meta de Reducción de LTFIR, Rutinas de Mapeo de Peligros y Riesgos de Seguridad y Ergonomía, Auditorías de Seguridad, Comisión Interna de Prevención de Accidentes, Programa de Evaluación de Máquinas y Equipos, etc.

WEG también cuenta con iniciativas de capacitación y concienciación sobre temas de salud global, como VIH/SIDA, Tuberculosis y Enfermedades Crónicas No Transmisibles – ENT (ej. hipertensión, diabetes, etc.).

Además de estos programas y acciones, WEG ofrece varios beneficios a los empleados, tales como Plan de Salud, Plan Dental, Seguridad Social WEG, obsequios en fechas conmemorativas, etc.

En 2023, WEG lanzó una campaña de concienciación sobre el uso de teléfonos móviles, advirtiendo sobre los riesgos involucrados cuando estos dispositivos se utilizan en movimiento.

En 2025, WEG comenzó a ofrecer a los empleados en Brasil la plataforma +Salud, una plataforma de salud a través de una aplicación móvil que puede usarse para programar citas médicas con médicos generales, consultas con psicólogos y nutricionistas. 

En abril de 2025, el enfoque del Programa VivirBien fue la Salud Mental. 

En este mes, la Compañía ofreció conferencias a los empleados sobre los temas de: 

  • Estrés y Ansiedad; 
  • Manejo de la Ansiedad; 
  • Dependencia tecnológica. 

Los temas de acoso y salud mental también se trataron en conferencias ofrecidas por la Comisión Interna de Prevención de Accidentes, en junio de 2025.

Equilibrio entre vida y trabajo

Las operaciones de WEG, de acuerdo con las necesidades y definiciones de cada ubicación/país, cuentan con beneficios que proporcionan un equilibrio entre la vida personal y profesional, tales como:

  • Programa de gimnasia laboral
  • Salas de lactancia y quioscos de servicios
  • Programas de apoyo a la paternidad/maternidad
  • Horarios flexibles y trabajo desde casa cuando el puesto lo permite
  • Apoyo financiero y psicológico para empleados afectados por desastres naturales y enfermedades crónicas
  • Programas de escolarización para jóvenes y adultos (recapacitación)
  • Programas de salud y bienestar en el lugar de trabajo y en las comunidades donde operamos

 

Política de Salud y Seguridad WEG Certificados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional ISO 45001

Programa de apoyo a la educación infantil

WEG ofrece, a través del Programa de apoyo a la educación infantil, posibilidades de cuidado infantil durante la jornada laboral, mediante convenios con: 

  • Centros Municipales de Educación Infantil; 
  • Centros Privados de Educación Infantil; 
  • Beneficio de apoyo a la guardería mediante descuento en nómina 

WEG asegura la protección de la maternidad para sus colaboradoras en Brasil, garantizando el derecho a 120 días de licencia de maternidad, y 5 dias para los padres, en conformidad con la legislación brasileña.

Apoyo Psicosocial

Psicología: 

  • Apoyo al Programa de Salud Mental; 
  • Apoyo a líderes; 
  • Asistencia a empleados con preocupaciones de salud mental (ej.: duelo, emergencias/crisis, malestar laboral y/o dependencias conductuales). 

Servicios Sociales: 

  • Asistencia y orientación a empleados en situaciones de vulnerabilidad (ej.: dificultades financieras, conflictos familiares, abuso de sustancias); 
  • Apoyo a líderes; 
  • Seguimiento de personas con discapacidad (PcD); 
  • Derivación de casos de salud mental y condiciones laborales para promover el bienestar; 
  • Orientación sobre acceso a servicios, derechos y beneficios; 
  • Fomento de la educación continua para el desarrollo profesional y personal; 
  • Seguimiento de conflictos y cuestiones psicosociales en colaboración con un equipo multidisciplinario. 

Programa de Preparación para la Jubilación

Desde 1985, gracias a la iniciativa de uno de sus fundadores, el Sr. Eggon João da Silva, WEG ha buscado brindar conocimiento y fomentar la reflexión entre los empleados, ayudándoles a desarrollar proyectos de vida para su tercera carrera.

GESTIÓN DEL CLIMA LABORAL

WEG realizó su primera Encuesta de Clima Laboral en 2011, conducida por una empresa externa, estableciendo la base para el seguimiento estructurado del compromiso de los colaboradores. Desde 2014, la encuesta interna se aplica cada dos años, funcionando como instrumento sistemático de recolección de datos sobre el nivel de compromiso.

En los años alternos se lleva a cabo la Evaluación de Competencias Gerenciales, que incorpora preguntas recurrentes relacionadas con el liderazgo. Este modelo garantiza el monitoreo anual de acciones que promueven el clima laboral y permite implementar mejoras con excelencia, especialmente en la ejecución de las iniciativas de desarrollo, reforzando la cultura de alto desempeño.

Conozca más

 

Reconocimiento externo

Como destaque en la gestión de personas, WEG recibió reconocimiento externo como "un lugar donde todos quieren trabajar" (empleador de elección). México es reconocido desde hace 12 años con el premio Super Empresas Expansión. En 2024 volvió a ser reconocida en este premio.

 

Código de Ética

El Código de Ética WEG tiene un papel importante en la formalización de las conductas esperadas de nuestros colaboradores y demás partes interesadas, así como reforzar el compromiso WEG en promover una cultura de respeto al prójimo.

ACCEDA AL CÓDIGO DE ÉTICA WEG

Promoviendo la Diversidad, Equidad e Inclusión

Entendiendo la importancia del papel de los liderazgos para la Diversidad e Inclusión, WEG tiene un módulo de capacitación en la Academia de Liderazgos, dedicado al tema.

La Academia de Liderazgos de WEG hace parte del Programa de Desarrollo de Liderazgo, cuyo objetivo es proporcionar a los nuevos líderes la inmersión en la cultura WEG y destacar la importancia del su papel en el proceso de gestión de personas.

Además del módulo de capacitación en la Academia de Liderazgos, conferencias y workshops vienen siendo realizados para comprometimiento y sensibilización de gestores.

La capacitación en el Código de Ética WEG, que contempla a todos los colaboradores, también engloba cuestiones de Diversidad, Equidad e Inclusión.

Programa de Cualificación para personas con Deficiencia

Atenta a los desafíos y necesidades de evolución continua en diferentes frentes de diversidad e inclusión, WEG viene desarrollando importantes iniciativas para evolucionar la gestión de inclusión de personas con deficiencia.

El programa QPcD - Cualificación para personas con Deficiencia tiene el objetivo de capacitar y desarrollar a los candidatos PcDs para una actuación en actividades operacionales.

Algunos ejemplos de acciones para diversidad e inclusión ya implementadas:

  • Política WEG de personas con deficiencia (PcDs)
  • Cartilla de Orientaciones para Gestión de Personas con Deficiencia
  • Cupos Afirmativos para PcD
  • Comité de Diversidad, equidad e inclusión

Acordos Coletivos

As relações sindicais possuem alta relevância na gestão corporativa, indo além do mero cumprimento das obrigações legais para promover diálogo, equilíbrio e estabilidade nas relações de trabalho. Os sindicatos exercem papel relevante na valorização do capital humano e na adequação das normas às especificidades regionais. A atuação responsável das empresas nesse ambiente contribui para a mitigação de riscos trabalhistas, a sustentabilidade do negócio e a geração de valor de longo prazo, fortalecendo a competitividade organizacional.

Aproximadamente 95% dos funcionários são abrangidos por acordos de negociação coletiva.

Saiba mais

 

Desenvolvimento e Capacitação

A WEG promove o desenvolvimento contínuo de seus colaboradores e estagiários por meio de programas estruturados de qualificação técnica e comportamental. Através da plataforma WEG Education, acessível a todos os colaboradores, é oferecida uma ampla variedade de cursos nas áreas de Tecnologia, Sistemas e Processos, Saúde e Segurança e Comportamental. Esses conteúdos, disponíveis em formatos online, presencial e a distância, fortalecem a adaptação às novas tecnologias e o uso de ferramentas digitais no dia a dia de trabalho.

As capacitações são alinhadas às necessidades do cargo atual ou à preparação para futuras posições, contribuindo diretamente para o crescimento sustentável da organização. Grande parte dos treinamentos é desenvolvida e ministrada por colaboradores experientes, o que valoriza os talentos internos, promove a disseminação do conhecimento organizacional e fortalece os vínculos entre profissionais novos e experientes, criando um ambiente colaborativo de aprendizado contínuo.

Dentre os programas de elevação, desenvolvimento e qualificação oferecidos pela WEG, destacam-se o QPOP – Qualificação Profissional de Operadores de Produção, o QPET – Qualificação Profissional de Engenheiros e Tecnólogos, o QPSS – Qualificação Profissional em Six Sigma e o WAIUP – WEG Artificial Intelligence Upskilling Program, além de auxílios escolares, pós-graduações in company e o Programa de Idiomas WEG, que disponibiliza uma plataforma de aprendizado acessível a todos os colaboradores.

Através do programa de treinamento Six Sigma, foram implementados 455 projetos de melhoria em 2022, e 595 projetos de melhoria em 2023 e 2024

A WEG também investe continuamente no desenvolvimento de suas lideranças por meio da Academia de Liderança. Essa iniciativa promove programas focados no crescimento de talentos em todos os níveis hierárquicos, abrangendo desde profissionais identificados como futuros líderes até executivos. O principal objetivo é potencializar o desempenho dos líderes, alinhando-os de forma consistente à missão, visão, valores e cultura da empresa. Para isso, cada nível de gestão conta com um Programa de Desenvolvimento personalizado, fundamentado no modelo Pipeline de Liderança e nas Competências Gerenciais da WEG. Dessa forma, preparamos nossos líderes para os desafios estratégicos das diferentes etapas da jornada organizacional.

 

En savoir plus sur nos actions en durabilité

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

WEG stands out with three cases at the 3rd Paint & Pintura Innovation & Sustainability Award

Recognition highlights initiatives in liquid coatings, powder coatings and sustainability developed by WEG in Brazil and Argentina

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

WEG delivers custom-engineered medium-voltage motor for carbon capture project at the Port of Rotterdam

Custom W50 motor combines compact design, IE4 efficiency and high reliability to support one of Europe's largest carbon capture initiatives

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

WEG manufactures an air-moving motor using 100% Brazilian technology

The result is more energy savings for air conditioners, air coolers and fans

WEG Coatings in Argentina Adopts 100% Renewable Energy in Partnership with 360Energy

WEG Coatings in Argentina Adopts 100% Renewable Energy in Partnership with 360Energy

Project reinforces WEG’s commitment to industry decarbonization and the use of clean energy sources.

WEG delivers technical finishing solutions for healthcare environments

WEG delivers technical finishing solutions for healthcare environments

Powder coating technology combines protection, operational safety, and sustainability in hospital applications