• Index
  • Spokesperson
  • Media

Releases

Check the latest news shared with the press:

See all

WEG signs contract to supply compensation solution to Brazil’s National Interconnected System (SIN)

WEG signs contract to supply compensation solution to Brazil’s National Interconnected System (SIN)

Agreement includes full supply of equipment and services for the transmission project between the states of Mato Grosso (MT) and Rondônia (RO)

WEG annonce la création d’une nouvelle usine de fabrication de systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS)

WEG annonce la création d’une nouvelle usine de fabrication de systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS)

Cette nouvelle installation permettra d'augmenter la capacité de production jusqu'à 2 GWh par an et de renforcer le positionnement de l'entreprise en tant que fournisseur de solutions pour la transition énergétique.

WEG Takes First Place in Época Negócios 360° Ranking

WEG Takes First Place in Época Negócios 360° Ranking

First place in the overall ranking is unprecedented in the Yearbook, which has recognized WEG since 2013 as the Best Company in the Mechanics and Metallurgy segment

WEG equips the “Saúde Conectada Sesi” vessel, delivered during COP30

WEG equips the “Saúde Conectada Sesi” vessel, delivered during COP30

Project combines technology and sustainability to serve industrial workers and riverside communities in the Amazon

Veja todas as notícias

Executivos Porta-vozes

Possuímos uma política de porta-vozes que delega o contato com a imprensa a alguns executivos da companhia que possuem conhecimento específico sobre os temas solicitados pela imprensa. Nesta área, separamos os principais porta-vozes e seus respectivos temas de debate. Além disso, disponibilizamos o currículo dos executivos e fotos em alta definição.

 

Conheça os executivos

Sobre a WEG

Fundada em 1961, a WEG é uma empresa global de equipamentos eletroeletrônicos, que atua no setor de bens de capital com foco em motores, redutores e acionamentos elétricos, geradores e transformadores de energia, produtos e sistemas para eletrificação, automação e digitalização.

A WEG se destaca em inovação pelo desenvolvimento constante de soluções para atender as grandes tendências voltadas a eficiência energética, energias renováveis e mobilidade elétrica.

Com operações industriais em 17 países e presença comercial em mais de 135 países, a companhia possui mais de 47 mil colaboradores distribuídos pelo mundo. Em 2024, a WEG atingiu faturamento líquido de R$38,0 bilhões, destes 57,0% proveniente das vendas realizadas fora do Brasil.

Fale com a Assessoria de Imprensa 

Email: assessoriadeimprensa@weg.net 
Telefone: + 55 (47) 3276-4295
WhatsApp: +55 (47) 9 9124-3967
Siga a gente no Twitter e fique por dentro das nossas últimas novidades em tempo real!

Imprint | Avis de Confidentialité | Politique des Cookies | Modalités et Conditions | RSS | © 2026 WEG. Tous droits réservés.