Artemobili es hoy una de las mayores industrias de muebles de madera maciza de Brasil, ubicada en Rio Grande do Sul, en el municipio de Nova Prata. Con una superficie de 40.000 m2, cuenta con maquinaria moderna y equipos de alto rendimiento.

En un período tan desafiante provocado por la pandemia de coronavirus, la empresa fue la primera en sumarse al Bonus Motor, una iniciativa de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), coordinada por CPFL Energía y operada por WEG, que incentiva el intercambio de motores eléctricos de baja eficiencia, en funcionamiento, mediante motores más modernos y económicos, con un descuento de hasta un 40%.

Motores más eficientes: mayor ahorro energético para la industria

Aprovechando la oportunidad, Artemobili completó todas las etapas del proyecto, que incluyeron una evaluación de datos, técnica y de incumplimiento, la adquisición del motor en uno de los puntos de venta registrados – como Automasul, distribuidor de WEG en Rio Grande do Sul –, comprobó la instalación del nuevo motor en sustitución del antiguo y, finalmente, recibió el descuento de CPFL y WEG al recoger el motor antiguo. Para participar, los antiguos motores de inducción trifásicos estaban dentro de los criterios del proyecto, los cuales son: tener una potencia entre 1 y 250 cv, ser de 2, 4, 6 o 8 polos, fabricados hasta 2009 y deben operar, al menos, 4.320 horas al año.

Fue así que Artemobili sustituyó varios motores antiguos, que tenían entre 18 y 21 años, por motores W22 IR3 Premium de WEG, más eficientes, reduciendo así los costos eléctricos y aumentando la fiabilidad de su producción. Los nuevos equipos operarán en los sistemas de escape de la empresa.

Economía Financiera

En este suministro, el cliente obtuvo un 35% de descuento en la compra de 13 motores nuevos, de la línea W22 IR3 Premium, que cumplen con el nuevo nivel mínimo de desempeño para motores eléctricos de baja tensión en Brasil, vigente desde el 30 de agosto de 2019.

En general, el potencial de ahorro estimado es de 9,09%, lo que equivale al consumo promedio de 72 hogares en Brasil. Al reafirmar su compromiso con la sostenibilidad, Artemobili siempre busca nuevos medios, técnicas y tecnologías para mejorar la relación con el medio ambiente, como la participación en el Bonus Motor:

“Nos adherimos al Bonus Motor en asociación con Automasul y WEG, mejorando nuestro sistema de escape, reemplazando 13 motores antiguos/reacondicionados de bajo rendimiento, por motores nuevos de alta eficiencia, como el W22 IR3 Premium, generando una reducción significativa de energía, consumo, ruido y costo de mantenimiento” informa Rafael Nadal Zanin, Supervisor de Mantenimiento de Artemobili.

La empresa cuenta ahora con un ahorro energético de 130.158,47 kWh/año, la amortización es en 1 año y 6 meses con una TRI (Tasa de Retorno de Inversión) de 87,25% y VPN (Valor Presente Neto) de R$ 187.955,58.

Todos estos beneficios fueron posibles a través del seguimiento de Automasul, Distribuidor Integrado WEG, que siguió todas las etapas del proyecto con el cliente, desde la recolección de datos técnicos, presentación de resultados y la conclusión del plan de cambio.

Para WEG, operar un programa como el Bonus Motor, en alianza con CPFL Energía, es otro motivo de orgullo, ya que el programa permitirá el intercambio de más de miles de motores eléctricos, contribuyendo al aumento de los índices de eficiencia energética en São Paulo y Rio Grande do Sul, en Brasil. Los clientes de CPFL y RGE que cumplan con los requisitos aún pueden inscribir unidades de consumo y registrar proyectos para reemplazo de motores eléctricos a través del sitio web www.bonusmotor.com.br.