2. сталелитейная промышленность

Интегрированные решения для сталелитейной промышленности

Надежность — цель каждого сотрудника компании WEG. Именно благодаря этому подходу мы можем гарантировать поставку самых надежных продуктов, отвечающих основным требованиям производственного процесса. Будь то батареи коксовых печей, доменные печи, системы приводов, установки непрерывной разливки или (применительно к обработке металла) прокатные станы — электродвигатели, приводы, панели и генераторы производства компании WEG разработаны так, что достойно выдерживают воздействие подобных агрессивных сред.

Эффективность и надежность

Электродвигатели WEG легко адаптируются к эксплуатационным требованиям сталелитейных заводов, обеспечивая высокую эффективность и универсальность при установке и техническом обслуживании. Они разработаны с учетом электрических и механических потребностей сталелитейных заводов.

Промышленные системы повышают производительность.

Применяя самые передовые в мире технологии регулирования частоты вращения и улучшения ее динамики при пуске и останове электродвигателей, компания WEG предоставляет полные решения для самых разных областей применения в нефтегазовой промышленности. Это обеспечивает высокую управляемость, безопасность и простоту эксплуатации двигателей.

Высокий уровень технологий в области электроснабжения

Конкурентоспособность трансформаторов WEG обусловлена высоким уровнем технологий в области энергоснабжения и клиентоориентированностью, в сочетании с использованием высококачественного сырья и возможностью адаптации проектов под конкретного заказчика. Эти особенности гарантируют повышенную производительность оборудования и существенно сокращают время простоя в связи с техобслуживанием.

Покрытия, обеспечивающие полную защиту

Высокоэффективные продукты и качественное антикоррозийное покрытие крайне важны для обеспечения целостности механизмов и оборудования, используемых в сталелитейной промышленности. Мы предлагаем жидкие и порошковые краски, соответствующие наиболее строгим отраслевым стандартам — от грунтовочных до наружных покрытий, выполненных по технологии, отвечающей требованиям этого сектора промышленности.

Обслуживание

Компания WEG предлагает услуги технического осмотра, доработки и пересмотра номинальных параметров средних и крупных электрических механизмов собственного или чужого производства, причем операции могут выполняться как на заводе, так и в полевых условиях.

Решения для сталелитейной и металлургической промышленности

Solutions for Steel & Metal Industry
Learn More

Узнать больше новостей WEG о металлургической промышленности

WEG Takes First Place in Época Negócios 360° Ranking

WEG Takes First Place in Época Negócios 360° Ranking

First place in the overall ranking is unprecedented in the Yearbook, which has recognized WEG since 2013 as the Best Company in the Mechanics and Metallurgy segment

WEG solutions contribute to improve energy efficiency in a global metallurgical company

WEG solutions contribute to improve energy efficiency in a global metallurgical company

The company developed and implemented a customized solution to replace an outdated drive system

WEG Implements Energy Efficiency Project in Mexico’s Factory

WEG Implements Energy Efficiency Project in Mexico’s Factory

The Foundry operates with responsible environmental management and high technology

Hübner ensures more energy efficiency with WEG

Hübner ensures more energy efficiency with WEG

WEG equipment was installed on the Cooling Tower

Copper Recovery Co. Chooses WEG as their Single Source Supplier for their Recycling Equipment Manufacturing

Copper Recovery Co. Chooses WEG as their Single Source Supplier for their Recycling Equipment Manufacturing

Copper Recovery, based out of California, is a manufacturer of wire and cable recycling equipment.

Primera Refinería de Aluminio de EAU será Accionada por Motores Eléctricos WEG

WEG ha sido nombrada como el único proveedor de todos los motores de inducción de baja y media tensión para una nueva refinería de alumi...

Интересует это решение? Выберите один из вариантов ниже, чтобы определить необходимый продукт

Свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на Ваши вопросы

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / Мексика
  • Phone: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Email: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net
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
Настройки
Privacy Notice | Cookie Statement | Terms of Use | RSS | © 2026 WEG. All rights reserved.