WEG implementó dos soluciones de almacenamiento de energía en baterías (BESS) en Agropecuária Larssen, una de las empresas de referencia del sector de proteína animal en el oeste del estado de Paraná, Brasil. La solución fue instalada en dos unidades de producción de huevos fértiles de la empresa, cuya capacidad de producción alcanza aproximadamente 70.000 huevos por día únicamente en la unidad atendida por el sistema principal.

Los equipos fueron instalados y puestos en marcha a finales de mayo en colaboración con el integrador LENZ y comenzaron a operar a principios de junio. Al combinar tecnología de almacenamiento de energía con generación fotovoltaica, la solución incrementa la autonomía energética de la granja, reduce los costos operativos y mejora la confiabilidad del suministro eléctrico.

La solución incluye un sistema BESS BSCW400 de 300 kW/645 kWh, integrado a una planta fotovoltaica de 300 kW y equipado con un interruptor de transferencia estática (STS), destinado a funciones de respaldo energético y gestión del consumo durante las horas punta. El segundo sistema, también de la línea BSCW400, tiene una capacidad de 100 kW/215 kWh y está dedicado exclusivamente a la gestión del consumo energético, almacenando el excedente de energía solar para utilizarlo durante los períodos de mayor costo tarifario.

En la unidad principal, la solución fue desarrollada para garantizar la continuidad operativa de las cargas críticas, asumiendo automáticamente el suministro eléctrico en caso de fluctuaciones o interrupciones en la red de la empresa distribuidora. La transferencia se realiza en aproximadamente 40 milisegundos, un tiempo imperceptible para los equipos y suficiente para mantener en funcionamiento sistemas esenciales, como la ventilación y la climatización de los galpones avícolas. Esta característica reduce significativamente la necesidad de poner en funcionamiento el generador diésel, disminuyendo los costos operativos, las emisiones de CO₂ y los niveles de ruido en el entorno productivo.

Además de la función de respaldo, el sistema opera de manera programada durante las horas punta, utilizando la energía almacenada en las baterías para abastecer completamente la unidad. Toda la energía consumida durante ese período proviene de la generación fotovoltaica acumulada a lo largo del día, maximizando el autoconsumo de energía renovable y reduciendo de forma significativa los costos de electricidad.

Los beneficios van más allá del ahorro económico. Con un suministro eléctrico más estable, la granja reduce el riesgo de interrupciones operativas, evita pérdidas de producción y proporciona un entorno más estable para las aves, disminuyendo el estrés térmico ocasionado por interrupciones en los sistemas de climatización. Se espera que esta mayor estabilidad también contribuya a mejoras indirectas en la productividad a lo largo del tiempo.

Para WEG, este proyecto representa un importante hito en la expansión de las soluciones BESS para el agronegocio, especialmente en regiones con una fuerte vocación agroindustrial. La instalación se convierte en un referente para las aplicaciones de almacenamiento de energía en el sector, demostrando en la práctica los beneficios de combinar baterías con generación fotovoltaica para aumentar la autonomía energética y la eficiencia operativa.

Con una producción estimada de 70.000 huevos fértiles por día únicamente en la unidad equipada con el sistema, el cliente pasa a contar con una operación más autónoma, silenciosa, eficiente y resiliente. Considerando los beneficios derivados de la reducción del consumo durante las horas punta, el menor uso de diésel y el mayor aprovechamiento de la energía solar, el proyecto presenta un período estimado de retorno de la inversión (payback) de 3,8 años, reforzando la viabilidad económica y estratégica de esta tecnología para el agronegocio brasileño.