Unigel es una de las mayores petroquímicas de Brasil y ha priorizado cada vez más sólidas relaciones con las industrias locales, como WEG, a fin de avanzar aún más en términos de tecnología e innovación.
WEG Motor Scan®: mucha más eficiencia para los procesos industriales
Para potencializar sus resultados y traer definitivamente su parque fabril a la industria 4.0, la empresa implementó en 2019, en su polo de Camaçari, en Bahia, al nordeste de Brasil, un total de 46 sensores WEG Motor Scan®, así como cuatro Gateways, ya con previsión para la instalación de más dispositivos en todas las unidades de la fábrica, totalizando 130 sensores.
Con foco en el monitoreo de equipos rotativos en aplicaciones críticas, las instalaciones serán en diversos sistemas accionados por motores eléctricos, como compresores, bombas centrifugas, ventiladores de torre, bombas de agua de caldera, extrusoras y chillers.
¿Cómo funciona la solución de industria 4.0 en Unigel?
La solución instalada está compuesta por la interacción del sensor, aplicación, router y puertos, que realizan el monitoreo de los equipos remotamente y en tiempo real, promoviendo la modernización y mucha más agilidad en las operaciones, a través de la internet de las cosas (IoT).
En Unigel, ésta IoT emite alertas al operador desde la sala de control, a coordinadores y a supervisores de las unidades, sobre la situación de los equipos en las fábricas, todo sin necesidad de medición ni verificación en el local. Asimismo en la parte de mantenimiento, suministra las informaciones de las condiciones de los equipos monitoreados, lo que ayuda a mejorar el MBTF (período medio entre fallas). Con base en los datos recogidos y enviados a la nube es posible tomar decisiones más rápidas y asertivas, que permiten implementar el mantenimiento predictivo, reduciendo significativamente el número de paradas no planeadas de producción, lo que garantiza mayor eficiencia y vida útil del motor.
¿Cuáles son los beneficios de la industria 4.0 para el sector petroquímico?
Para Unigel, la mayor ventaja es que los responsables por la confiabilidad del mantenimiento tienen un diagnóstico de las máquinas en tiempo y, con eso, es posible trazar nuevas estrategias de mantenimiento para cada equipo y evitar paradas en la planta. Además de eso, está la prevención de quiebres y reducción en el tiempo de intervención del equipo de mantenimiento en la maquinaria, ya que el sensor indica no solamente dónde están los problemas que precisan ser resueltos, sino que también señaliza otras fallas que antes pasaban desapercibidas. Fue lo que ocurrió dentro de los sopladores de Cianuro de Unigel, que poseía un soplador con el MTBF (período medio entre fallas) de 27 días, e incluso aplicando las mejores prácticas de mantenimiento, el MTBF no se alteraba.
La operación de este equipo consiste en succionar el aire a través de un ciclón y direccionarlo a una torre de lavado. Tras la instalación del WEG Motor Scan® fue posible observar, en tiempo real, que cada 4 días el equipo vibraba cerca de 30 minutos por encima del límite crítico, y eso ocurría en horarios diversos durante la operación continua (24 horas). Después, la vibración se reducía a niveles aceptables para el equipo de mantenimiento, que al verificar el equipo en el taller, constató que una camada de polvo quedaba en las palas del rotor y causaba una vibración intermitente durante 30 minutos. Constatado el problema, fue creada una rutina de limpieza cuando la alerta de la primera indicación de vibración fuera enviada. El equipo está operando desde hace 6 meses sin falla.
“Luego del monitoreo fue posible crear una rutina de limpieza de los sopladores, haciendo pequeñas paradas y lavando el equipo internamente. Con esa acción eliminamos la avería de estos equipos y, por consecuencia, la parada de la unidad por un mínimo de 60 horas.” Declaró Mário Rodrigues Bonfim, Coordinador de Mantenimiento de Unigel.
Aumento la inversión de la empresa, además de ampliar su productividad y eficiencia en el proceso, también se logró ver un ahorro previsto de entre R$ 60 y R$ 120 mil al año.
WEG, es reconocida por las soluciones para diversas aplicaciones y ofrece al mercado diversas combinaciones de productos de alta performance para la industria 4.0, con el objetivo de perfeccionar procesos industriales en todo Brasil.
WEG Motor Scan® es WEG Digital Solutions. Sepa más en www.weg.net/wegmotorscan