Hidral-Mac, mayor fabricante de Prensas Hidráulicas de Latinoamérica, recién firmó una aparcería con WEG para el suministro de tableros de control eléctricos para toda su línea seriada de Prensas Hidráulicas. La compañía produce alrededor de 600 máquinas al año, que atienden prácticamente todos los segmentos industriales, cortando, doblando y conformando piezas – todos los objetos metálicos, desde una simple llave, hasta ventiladores, heladeras o coches tienen la presencia de una prensa hidráulica en su producción. Este tipo de prensa, que tiene capacidad de presión superior a 2 mil toneladas, logra dar forma en frío al metal.
Hoy en día, aproximadamente 10% de las máquinas cuentan con tableros WEG. La meta es que, en seis meses, este porcentual suba para 30% y, en un año, llegue a 100%. “El tablero de control eléctricos es el cerebro de la máquina. Es quien define su operación y atribuye su seguridad. Y el padrón de nuestras máquinas seriadas ahora es WEG”, destaca el Gerente de Eléctrica de Hidral-Mac, Marcelo Lopes Névoa.
Hidral-Mac ofrecen prensas de 5 toneladas hasta 1.000 toneladas, además de proyectos especiales. La compañía ya utilizaba motores y CLP’s (Controladores Lógicos Programables) WEG hace más de cinco años. Pero armaba internamente sus tableros, lo que aumentaba los costos de producción y la hacía perder tiempo en un proceso que no era su foco principal. El 2008, WEG, a través de la sección de Ventas de Llaves Especiales, presentó la idea de hacer un prototipo del tablero completo. El producto fue desarrollado de acuerdo con las especificaciones de Hidral-Mac, probado y aprobado. “Esta sección fue creada justamente con el intuito de proveer soluciones dedicadas a las máquinas de los clientes”, cuenta Manfred Peter Johann, gerente de ventas de WEG Automatización.
Según Marcelo Névoa, con esto fue posible aumentar la calidad y la confiabilidad de los tableros, que llegan bien terminados, listos para operar y con la garantía de un post-ventas eficiente. “Hemos puesto en la máquina y conectamos”, resume él. Como beneficio adicional, los costos del proceso de producción fueron reducidos alrededor de 20%, generando economía principalmente de tiempo y mano-de-obra de los empleados. “Enfocamos ser la más grande armadora de prensas hidráulicas del mundo. Con los tableros ya armados, podemos concentrarnos en nuestro foco principal”, afirma Marcelo.
¿Qué es una prensa hidráulica?
La prensa hidráulica es una clase de herramienta mecánica que fue importante para tornar posible la revolución industrial. Antes, la conformación de materiales laminados requería que ellos fueran martillados, y que la forma final fuera dada manualmente, con el uso de un martillo de grandes dimensiones y una herramienta de acero con punta oblicua cortante (usada en la grabación en metal o madera). Hubo otras tecnologías de prensa, como la prensa de tornillo, pero tenían limitaciones significativas — siendo más grande la presión que eran capaces de atingir. Tales limitaciones fueran superadas por las prensas hidráulicas modernas, capaces de presiones superiores a 2.000 toneladas.
Fonte: Wikipédia